工具/软件:
您好、
问题1:当看门狗超时、EN_DRV 变为低电平、正确吗?
Q2:它可以设置为一个负脉冲输出吗?
问题3:看门狗超时时、我们是否可以重新配置 PMIC GPIO 脉冲输出?
Q4:看门狗可以由 I2C 或 PMIC GPIO8清除,正确?
谢谢
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
问题1:当看门狗超时、EN_DRV 变为低电平、正确吗?
Q2:它可以设置为一个负脉冲输出吗?
问题3:看门狗超时时、我们是否可以重新配置 PMIC GPIO 脉冲输出?
Q4:看门狗可以由 I2C 或 PMIC GPIO8清除,正确?
谢谢
最大值
您好、Max、
q1:当 watchdog 超时、EN_DRV 变为低电平、正确吗?
看门狗超时表示器件已过长窗口时间、并且 在长窗口的时间限制内没有获得预期的配置。 然后、在这种情况下 、 MCU 可以将 ENABLE_DRV 设置为1、因为当看门狗检测到 MCU 正常运行时、MCU 可以控制 EN_DRV 引脚的逻辑电平、当看门狗检测到 MCU 错误运行时、TPS6594-Q1器件会将 EN_DRV 引脚拉至低电平。
在以下情况下可以设置 EN_DRV。
Q2:它是否只能设置一个负脉冲输出?
我不明白负脉冲输出是什么意思。 TPS6594-Q1具有两种 WD 模式:1)触发器模式2) Q&A 模式。 在触发模式下、器件需要 GPIO2或 GPIO11上的 TRIG_WDOG 信号、这些信号是30µs 的可配置功能(典型值) 抗尖峰脉冲时间周期。 触发脉冲的电压阈值电平在数据表中由 VIL (DIG)= 0V (典型值)定义。 而 Vih(DIG)=> 1.26V、因此这意味着它不能为负。 它必须是从低到高的正含义。 我希望这是对你的问题的回答。
Unknown 说:q3:看门狗超时时、我们是否可以重新配置 PMIC GPIO 脉冲输出?
我认为不应在长窗口时间内配置 WD。
Unknown 说:q4:看门狗可由 I2C 或 PMIC GPIO8清除、正确吗?
我很抱歉您是要禁用 WD 吗? 如果是、则可以考虑我的以下回答。
如果您要禁用看门狗、则可以通过 I2C 来禁用看门狗。 MCU 可以通过将 WD_PWRHOLD 设置为1、将 WD_EN 设置为0、将 WD 置于长窗口中保持。 或者、可以将 GPIO8配置为 DISABLE_WDOG 功能、而该功能是用于禁用 WD 监控的输入。 事实上 、 TPS6594141BRWERQ1器件、默认情况下、GPIO8配置为 DISABLE_WDOG。 如果要在长窗口 e 之前禁用
Q5:看门狗的默认设置状态是什么、禁用?
在 TPS6594141BRWERQ1器件中、默认启用内部 Q&A 看门狗、在器件上电至 ACTIVE 状态后、如果不需要 Q&A、则可将其配置为触发器。
有关所有详细信息、请参阅 用户指南:用户指南链接
Q6:我们可以使用看门狗输出 EN_DRV 来复位 SoC 系统吗?
由整个系统的系统查询器来决定。 我只能解释行为、以及在什么条件下可以预期什么。
Q7:我们如何使 PMIC 复位? [/报价]在不同的故障条件下、可以很好地进行复位。 例如、如果存在有序关断或 MCU 电源错误关闭请求、WDOD 错误或 ESM MCU 错误等 请参阅用户指南中的表6-1和上面提供的链接。
此致、
Ishtiaque
我不认为应该在长窗口时间内配置 WD。 [/报价]窗口时间有多长?
[/quote][/quote]很抱歉、您是要禁用 WD 吗? 如果是、则可以考虑我的以下回答。 [/报价]我并不是说禁用 WD、而是说清除 WD 计时器。 我们通过 I2C 清除 WD 计时器、对吧?
[/quote]在不同的故障条件下可以进行良好的复位。 例如、如果存在有序关断或 MCU 电源错误关闭请求、WDOD 错误或 ESM MCU 错误等 请参阅用户指南中的表6-1和上面提供的链接。 [/报价]您能否分享表6-1的链接?
我没有得到负脉冲输出的含义。 TPS6594-Q1具有两种 WD 模式:1)触发器模式2) Q&A 模式。 在触发模式下、器件需要 GPIO2或 GPIO11上的 TRIG_WDOG 信号、这些信号是30µs 的可配置功能(典型值) 抗尖峰脉冲时间周期。 触发脉冲的电压阈值电平在数据表中由 VIL (DIG)= 0V (典型值)定义。 而 Vih(DIG)=> 1.26V、因此这意味着它不能为负。 它必须是从低到高的正含义。 我希望这是对你的问题的回答。 [/报价]我是逻辑低电平脉冲、我们能按这种方式进行配置吗?
目前、只要系统启动、EN_DRV 就会立即变为低电平、如果默认设置为长窗口772秒、如何立即将 EN_DRV 设为低电平?
我使用了两个 PMIC 的所有默认设置
TPS6594141BRWERQ1
LP876441B1RQKRQ1
有关 TPS6594141BRWERQ1的更多问题
Q1:我尝试通过 TPS6594-Q1上的 GPIO8为高电平禁用看门狗、但 EN DRV 仍输出低电平、是否还有其他东西需要清除才能使 EN DRV 为高电平? 或者 EN DRV 只能由 MCU 设置为高电平、不能通过 禁用看门狗来设置为高电平 ?
Q2:看门狗默认模式是问答模式,已启用,长窗口,正确?
Q3:什么是长窗口默认值:772秒?
问题4:是否可以在初始化中更改长窗口值并将新值存储在 NVM 中?
Q5:当看门狗超时,它将对 nRSTOUT (引脚25 )发出复位命令,正确吗?
Q6: 看门狗超时后、输出 nRSTOUT 低电平仅处于看门狗触发模式、对吗?
问题7: TSP6594-Q1数据表第89页的图8-20中的复位延长时间是多少?
问题8: 超时时、看门狗 Q&A 模式不会发出任何 nRSTOUT?
问题9: 当看门狗超时发出 nRSTOUT 低电平时、数据表不清楚信号 EN DRV、nINT 和 GPIO11 (H_SOC_POR-1V8)的状态、这些信号的状态是什么?
谢谢
最大值
您好、
窗口时间长多少?

这意味着最长时间约为12到13分钟。
我并不是说禁用 WD、我是指清除 WD 计时器。 我们通过 I2C 清除 WD 计时器、对吗?
哪一个 WD 计时器,你是说看做长寡妇时间?
您能分享 table-6-1的链接吗?
我参考了用户指南。 请参阅链接
我指的是逻辑低电平脉冲、我们可以这样配置吗?
不好、我已经解释过、无法通过这种方式为触发 WD 配置触发脉冲。
当前、只要系统启动、EN_DRV 就会立即变为低电平;如果默认为长窗口772秒、如何立即将 EN_DRV 设为低电平?
在长窗口中、EN_DRV 默认变为低电平。 请参阅数据表中的 WD 流程图。

Q1:我尝试通过 TPS6594-Q1上的 GPIO8为高电平来禁用看门狗、但 EN DRV 仍输出低电平、是否还有其他问题要使 EN DRV 为高电平? 或者 EN DRV 只能由 MCU 设置为高电平、不能通过 禁用看门狗来将其设置为高电平 ?
EN DRV 需要由 MCU 设置为高电平。 我已在第一个问题的答案中作出解释。

Q2: watchdog 默认模式是问答模式,已启用,长窗口,正确?
是的、 这是在用户指南中写成的。

Q3:什么是长窗口默认值:772秒?
这在上文中已提到。
q4:是否可以在初始化时更改长窗口值并在 NVM 中存储新值?
是的
Q5:当看门狗超时、它将对 nRSTOUT (针脚25)发出复位命令、正确吗?
nRSTOUT 处于非活动状态、但 nINT 处于活动状态。
Q7: TSP6594-Q1数据表第89页图8-20中的重置延长时间是多少?
默认情况下、这需要设置某些复位扩展。 在此期间、nRSTOUT 变为活动状态。
Q8: 超时时看门狗问答模式不会发出任何 nRSTOUT?
正如 Q5中的回答一样、它在 WD 超时后保持非激活状态。

Q9: 当看门狗超时发出 nRSTOUT 低电平时、数据表不清楚信号 EN DRV、nINT 和 GPIO11 (H_SOC_POR-1V8)状态、这些信号是什么状态?
NRSTOUT 会变为低电平、具体取决于序列中的故障。 您可以在用户指南中看到、nRSTOUT 会在哪个序列中设置为低电平。
- Ishtiaque
Q5:当看门狗超时,它将对 nRSTOUT (引脚25 )发出复位命令,正确吗?
nRSTOUT 处于非活动状态、但 nINT 处于活动状态。
[/报价]此处"无效"表示逻辑低电平?
谢谢
最大值