This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:汽车类

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497172/tlc6c5712-q1-automotive

器件型号:TLC6C5712-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在我的工程中使用 TLC6C5712-Q1 12通道 LED 驱动器、但在诊断信号灯(TT)指示器的反馈时遇到问题。 具体来说、当 TT 处于关闭状态时、
我收到了一个短路故障。

以下是我阅读过的状态寄存器的详细信息:

状态寄存器:0xA220
寄存器0x9A20
寄存器0x9B00
寄存器0x9E00
寄存器0x9F00
您能否提供有关如何解决此问题的指导、或者为确定短路故障的根本原因、我应该遵循的任何诊断步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正: 状态寄存器:0xA210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meenakshi:

    首先、可以发送 RESET_STATUS 命令来查看故障是否仍然存在。  如果问题与关断条件有关、那么是否意味着恒定关断模式(CH_ON_MASKx 位值= 1)? 如果是、最好在插入复位状态命令后等待超过25ms 以再次获取故障状态。

    您是否意味着已触发状态寄存器中的 ANY_SHORT_FLAG? 您能否读取94h~97h 的状态以查看哪个通道出错? 请分享原理图来查看通道连接。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -是否可以在 LED 熄灭状态下检测故障?

    - 我需要澄清 TLC6C5712-Q1中检测开路和短路故障的条件(PWM、频率范围)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meenakshi:

    1.是的,可以。 请参阅 数据表中的7.3.5.5停用通道 LED 开路或短路检测。

    2.有关 PWM 要求、可参阅 TLC6C5712-Q1应用参考指南

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采用2%的负占空比和98%的正占空比....在这种情况下、我检测到短路、但在此 PWM 开路故障时未检测到。 因此、我增加了 PWM 周期、包括15%负占空比和85%正占空比...现在在这个 PWN 中、我可以检测到开路。 但奇怪的是、我们为什么需要增加 PWM。

    在开路故障时、ERR 引脚始终复位。 但在短路故障条件下、这是可以的  

    -多大的电流会起到检测开路故障的作用?

    在这里、我将为所有通道配置 PWM0 (默认)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meenakshi:  

    您的 PWM 频率是多少? 如您所见、为确保诊断功能、最短导通时间为5 μ s、最短关断时间为40 μ s。 请先检查。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FREQUENCY = 166.7 Hz ............... 当我放置98%-dutycle (导通时间)和2%+Duty cycle ()时。 在这种情况下、未检测到开路故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meenakshi:

    您能分享完整的原理图吗? 执行开路故障时、请共享 Iout、Vout 和 Vpwm 的测试波形。 请注意、当通道开启时、存在阈值要求。 您可以共享一个电子邮件地址吗? 我们可以通过电子邮件继续讨论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    meenakshi.maurya@marelli.com

    请分享您的邮件 ID。 所以,我可以在邮件上分享所有的细节

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发了‘ve ,请检查,谢谢!