工具/软件:
尊敬的团队:
我目前正在我的工程中使用 TLC6C5712-Q1 12通道 LED 驱动器、但在诊断信号灯(TT)指示器的反馈时遇到问题。 具体来说、当 TT 处于关闭状态时、
我收到了一个短路故障。
以下是我阅读过的状态寄存器的详细信息:
状态寄存器:0xA220
寄存器0x9A20
寄存器0x9B00
寄存器0x9E00
寄存器0x9F00
您能否提供有关如何解决此问题的指导、或者为确定短路故障的根本原因、我应该遵循的任何诊断步骤?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我目前正在我的工程中使用 TLC6C5712-Q1 12通道 LED 驱动器、但在诊断信号灯(TT)指示器的反馈时遇到问题。 具体来说、当 TT 处于关闭状态时、
我收到了一个短路故障。
以下是我阅读过的状态寄存器的详细信息:
状态寄存器:0xA220
寄存器0x9A20
寄存器0x9B00
寄存器0x9E00
寄存器0x9F00
您能否提供有关如何解决此问题的指导、或者为确定短路故障的根本原因、我应该遵循的任何诊断步骤?
尊敬的 Meenakshi:
首先、可以发送 RESET_STATUS 命令来查看故障是否仍然存在。 如果问题与关断条件有关、那么是否意味着恒定关断模式(CH_ON_MASKx 位值= 1)? 如果是、最好在插入复位状态命令后等待超过25ms 以再次获取故障状态。
您是否意味着已触发状态寄存器中的 ANY_SHORT_FLAG? 您能否读取94h~97h 的状态以查看哪个通道出错? 请分享原理图来查看通道连接。 谢谢!
尊敬的 Meenakshi:
1.是的,可以。 请参阅 数据表中的7.3.5.5停用通道 LED 开路或短路检测。
2.有关 PWM 要求、可参阅 TLC6C5712-Q1应用参考指南

谢谢!
我采用2%的负占空比和98%的正占空比....在这种情况下、我检测到短路、但在此 PWM 开路故障时未检测到。 因此、我增加了 PWM 周期、包括15%负占空比和85%正占空比...现在在这个 PWN 中、我可以检测到开路。 但奇怪的是、我们为什么需要增加 PWM。
在开路故障时、ERR 引脚始终复位。 但在短路故障条件下、这是可以的
-多大的电流会起到检测开路故障的作用?
在这里、我将为所有通道配置 PWM0 (默认)
请分享您的邮件 ID。 所以,我可以在邮件上分享所有的细节
感谢您的支持