This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922051:电感器选择

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499071/tps922051-inductor-selection

器件型号:TPS922051

工具/软件:

LED 驱动器团队、

IL 的(max)和 IL (peak)定义在数据表中不是100%清晰。  您是否有任何图片可以帮助您更详细地解释这一点?

此外、您建议用于以下目的的电感器值:

Vin = 24V

VLED = 17.1V

Fsw = 2 MHz

Iled = 1.1A

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    我们的专家将稍后向您提供反馈,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    这里、IL (max)是指电感器最大平均电流。 对于 TPS922051降压配置、它是指最大 LED 输出电流(由 Rsense 设置的满量程 LED 电流)。  

    因此、对于您的应用、Vin=24V、VLED=17.1V、2MHz、ILED=1.1A、 我们建议使用6.8uH 电感器。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚