This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:BQ25895EVM-664

Guru**** 2643975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464893/bq25895evm-664-bq25895evm-664

器件型号:BQ25895EVM-664
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895EV2400

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我们现在正在研发一款新产品、并与 BQ25895一起设计了电池管理。

为了进行测试、我们订购了 BQ25895EVM。 对于 I2C 通信、我们使用 EV2400。

到目前为止、I2C 通信效果良好。

只有一个问题:当我们插入 USB 电缆时、电池开始充电。 当我们连接 I2C 电缆(4线)时、充电过程将被禁用。 如果连接了 I2C 电缆(我们使用 BQ Studio)、则无法启动充电过程。

正确吗?如果连接了 I2C 电缆(EVM 板至 EV2400)、则无法开始充电过程?

我希望你能帮到我。

非常感谢、此致、

一般事务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    正确的 EV2400连接不应影响充电器运行。 请检查充电是通过/CE 引脚还是通过 CHG_CONFIG 位禁用。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的答复。  恢复出厂设置后、CHG_CONFIG 位是否禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    我们要将 PMID 输出用作电路的电源引脚。 该电路可能需要1A 的电流、从这个5V 电压、我们使用降压转换器为需要大约1A 电流的电路生成3.3V 电压。 问题是 PMID 引脚的输出为3.3V、而不是5V、也不是很稳定(纹波约为500mV)。 您会不会那么愿意检查下面的电路? 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还想用作输入电源:1) USB-C 用于充电、太阳能电池用于充电。 在这种情况下、最好使用 SYS 输出作为 UC 等器件的电源。 如果我们需要稳定的3.3V 电源、通常的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉还有一个问题:

    例如、如果电池电压为3.8V、而我想通过 BQ25895为电池充电、则在插入 USB-C 时、电池电压高达3.92V。 拔下 USB-C 时、电池电压会下降。 充电/非充电电压之间是否始终存在约120mV 的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、抱歉!

    如果最小 SYS 电压低于3.3V、是否可以设置一个位来禁用该电压? 因为有一个位、但如果我设置它、就什么也不会发生。

    在这种情况下、您还能帮我吗? 例如、电池电压为3.2V、高于 SYS 电压为3.1V。 它不会禁用 SYS 输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.  CHG_CONFIG 位默认为1、即充电启用

    2. SYS 输出不是固定的。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.6.1窄 VDC 架构。

    3.如果需要固定输出,应使用直流-直流转换器,充电器专用于充电。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    如果电池电压低于特定电平、您是否有关于我的 SYS 禁用问题的任何信息。 是否可以设置它?

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果不需要 VBUS 来支持 VSYS、请启用高阻态模式。  如果不需要 VBAT 来支持 VSYS、请禁用 BATFET Q4。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要为 VSYS 使用 VBAT (因为我们使用升压转换器并使用 VSYS 作为输入)。 在一种情况下、VBUS 是太阳能电池板。

    您是否有任何建议可以将 BQ25895与两个输入(USB-C 和太阳能电池板)有效结合?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任一输入都可以支持 充电器的 VBUS。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    您会这么友好地解释一下将太阳能电池板用作 VBUS 源(设置)的主要步骤吗?

    提前感谢您,

    一般事务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:获取输入源两种方式的最有效方法是:USB-C 和太阳能电池板?

    对于这种原型设计、我们使用二极管来分离两个输入源、但我认为还有一种更高效的方法

    最好的应届毕业生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 MOSFET 而不是二极管。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    谢谢、我们将在 MOSFET 中试用。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 SYS 输出还需要注意一点。 数据表显示输出介于3.5V 至4.5V 之间。 您能解释一下 在 SYS 电压降至3.0V 的情况下的原因吗? 原因可能是什么?

    提前感谢您和 Br、DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    8.2.6.1窄 VDC 架构仅在存在有效 VBUS 时适用。 当仅使用电池时、VSYS 遵循 VBAT。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    谢谢、大家都注意到。  IC 是否可以测量 SYS 输出上的输出电流? IC 是否可以做到这一点?

    提前感谢您、祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 不测量 SYS 电流。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    谢谢!

    还有一个问题。 现在我们使用了两个输入电源。 USB-C 和太阳能。

    我的问题是:如果电池电压为3.2V、我们将器件置于运输模式。 问题是、一旦太阳能电池板产生足够大的电压(可被检测为 VBUS)、器件就会退出 shippinh 模式。 是否有可能 保持在 运输模式、直到电池电压超过3.4V?

    提前感谢您、祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我们将于明天与您联系(3/11)。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设备无法执行此操作。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您提供的信息。 关于您在此领域的经验、您是否可能知道一种将太阳能电池板与 VBUS 输入切断的简单电路?

    因为问题在于、如果光线不足、IC 将退出运输模式。 如果电池电压低于3V、我们希望切断太阳能模块作为输入源。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    可能是 使用 MOSFET 在需要时断开 VBUS。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我也尝试了它、使用了双向 MOSFET、但当 VBUS 高于6.2V 时、IC 会识别它。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    建议查看本 应用报告、了解电源多路复用器: 电源多路复用器基础知识

    借助电源多路复用器解决方案、您可以选择为 VBUS 供电的输入源(例如太阳能电池板或 USB)。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您提供的信息、我将看一下。

    BR、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个关于最大 输入电流。

    我使用一个260 Ω 电阻器(ILIM 输入)将最大输入电流限制在1.5A 左右。 在我的测量期间、测得的最大输入电流为1.15A。 电路的其余部分(不包括充电电流)需要大约25mA。 原因可能是什么?

    BR、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    充电器使用的实际输入电流限制将是 ILIM 引脚、ILIM 寄存器(当 ICO_EN=0时)或 IDPM_LIM 寄存器(当 ICO_EN=1时)的较低值。

    您能否检查在 REG00[6]中是否启用了 ILIM 引脚、以及 ILIM 寄存器或 IDPM_LIM 寄存器的值是否低于 ILIM 引脚配置的值?

    此致、

    Alec