请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50 主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 BQ40Z50-R5机器人操作智能电池、芯片已进入永久失效(PF)状态、需要清除 PF 标志才能重新启用 FET。
目前、我使用 CP2112接口和 bqStudio 与芯片通信。 我已成功连接、可以读取所有数据。 但是、我无法清除永久失效情况。
您能指导我使用 CP2112发送清除 PF 标志的确切过程或命令吗?
详细信息:
-沟通: CP2112 + bqStudio
-固件版本: r5 (bq40z50r5_05)
-状态: PF 被设置, FET 被禁用
-访问:我可以解封芯片
提前感谢您!
此致、
Hau Tran