主题中讨论的其他器件: TPD4S480
工具/软件:
构建与 OP 类似的受电设备(TPS26750:240W USB-C 仅受电应用的原理图审阅)
该器件将用作 PD 的电源控制器。
输出可由其他源供电、我需要确保命中点不会馈送到 USB Vbus。
此外、我 有一个50mA 板载 MCU (3.3V/MCU_EN)、 无论 POWER_PATH_EN 如何、都需要为其供电。 我希望它立即启动、而不是等待 TPS26750启动。
我已阅读数据表中的7.3.3和7.4.1
我有点困惑、如果我应该使用 死战安全模式或电池无电始终启用受电方"、如评估模块文档中所述
我的问题是:
1.我是否需要为 VIN_3V3提供3V3V、以便我可以保持未连接状态? 我相信我可以让它保持未连接状态?
2、如果我使用电池无电安全模式、我知道只要 VBUS > 5V、启动期间以及是否支持 PD 电源、就会提供 LDO_3V3? 是否可以使用 LDO_3V3为50mA MCU 供电?
3.如果我使用电池无电安全模式、 并且连接了非 PD 电源(即5V 手机充电器)、则 PP_EN 将在启动后打开。
4.或者、我是否需要使用 电池无电始终启用受电方并使用外部 LDO 为 MCU 供电?
5.在任一模式下、假设 PPHV 上已经有12V 电压、并且我连接 PD 源或非 PD 源(5V)。 PP_EN 是否会变为高电平? 或者 TPD4S480能否 阻止该 ESD? 即是否有任何反向电压保护?
谢谢!