This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76202-Q1:保护双轨电源路径

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1, LM5064, TPS2661, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499677/lm76202-q1-protect-dual-rail-power-path

器件型号:LM76202-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5064TPS2661LM5067

工具/软件:

您好、我们有一个器件、可提供双轨输出(+15和-15)、用于通过长导线连接传感器。  我们使用 LM76202进行电源路径管理、以保护电源免受短路、反极性和过载的影响。 这适用于+ve 侧管理。 我们还需要固定-ve 电源轨。 您能推荐用于保护两个电源轨的任何 IC 或参考设计吗? 负载为500mA 最大值、通常围绕80mA。 使用用于两个电源轨保护的新 IC 是完全合适的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tylor:

    LM76202-Q1是正电压轨的不错选择

    我们还没有负电压轨电子保险丝。

    您可以检查 LM5064热插拔控制器是否存在负电压。

    您能帮助我们满足负电压轨电子保险丝的使用要求吗?

    这将帮助我们在未来推出产品。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的及时回复! 我们有传感器单元,它的放大器使用双轨电压(+15和-15)除了这两条线路,我们还有3个接地,信号和屏蔽。 在现场、技术人员可能会以错误的方式连接或交换导轨。 为了保护主电源、我们需要-ve 轨电子保险丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tylor:

    我懂了。

    TPS2661用于此应用(正负电压轨)、但工作电流限制为20mA。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5067或 LLM5068似乎非常适合预期应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您在 LM5067和68上有任何疑问、敬请告知我们。

    谢谢

    Amrit