工具/软件:
您好的团队、
请参阅之前文章 LM5088MH-2EVAL 的后续内容:基于 LM5088-2的直流/直流降压转换器卡在无负载条件的断续模式下-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。问题。
我经常遇到与相关的问题 输出电压波动、负载瞬变和意外关断。
总结 系统规格:
- VIN = 36V
- VOUT = 32V (±1V)
- IOUT = 1.3A
- Fsw = 250kHz
- Cin、Cout = 390uF (铝电解)+ 22uF (铝电解)+ 10uF、0.47uF (陶瓷 x2)
- L = 47uH
我随附了最新修改后的原理图以及测试设置图像、以供参考。
e2e.ti.com/.../Latest-36V-Sch.zipe2e.ti.com/.../Test-Setup.zip
发现的问题和故障排除尝试次数:
- 连续电压摆幅(~143Hz)、3V 至6V 波动
-
这种波动持续存在 直到器件完全关断(下电上电)
- 在以下情况下发生:
- 。 负载继电器打开 。
- 有时在时随机 器件已通电 。
-
到目前为止的故障排除:
- 情况 电流感应电阻器 最终目的 10mΩ →无改进。
- 已删除 390uF 大容量电容器 TVS 二极管→无改善。
- 增加了 BOOT 电容器 中导出 62nF 至109nF →无改进
-
- 负载瞬态期间的大电压骤降(240µs 为~11.2V)
- 负载断开时瞬时关断(0V)
- 当 继电器断开负载 、 输出电压降至0V 然后恢复。
- 最初是指器件 2秒后恢复 。
- 减小 断续电容器(Cres)从2.2uF 到0.1uF 、设备 在~100ms 内恢复 ,但 瞬时0V 关断仍然存在。
- 其他尝试次数:
- 减小 软启动电容器 中导出 33nF 至10nF →无改进。
- 互换了 继电器 排除机械问题→无改进。
其他意见:
- 其他基于 LM5088的转换器(相同设计的16V 和28V)在相同的测试设置下工作正常。
- 为了排除测试设置问题、我们使用实验室工作台电源(32V)进行了测试、并且该设置工作正常。
- 仅当使用基于 LM5088的32V 转换器时、才会出现该问题。
我希望就这些问题的现状提供任何见解或建议:
- 负载瞬态问题、需要尽可能减少过大的电压骤降
- 如何防止负载断开时瞬时器件关断(0V)、
- 如何在下电上电时消除随机中断(输出端摆幅为10V、速率为~143Hz)
请告诉我任何建议、以改善这些问题。
提前感谢您!!