This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-2EVAL:负载移除后、器件关断并重新启动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495397/lm5088mh-2eval-device-shutdown-and-restarts-when-load-is-removed

器件型号:LM5088MH-2EVAL

工具/软件:

您好的团队、

请参阅之前文章 LM5088MH-2EVAL 的后续内容:基于 LM5088-2的直流/直流降压转换器卡在无负载条件的断续模式下-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。问题。

我经常遇到与相关的问题 输出电压波动、负载瞬变和意外关断。

总结 系统规格:

  • VIN = 36V
  • VOUT = 32V (±1V)
  • IOUT = 1.3A
  • Fsw = 250kHz
  • Cin、Cout = 390uF (铝电解)+ 22uF (铝电解)+ 10uF、0.47uF (陶瓷 x2)
  • L = 47uH

我随附了最新修改后的原理图以及测试设置图像、以供参考。

e2e.ti.com/.../Latest-36V-Sch.zipe2e.ti.com/.../Test-Setup.zip

发现的问题和故障排除尝试次数:

  1. 连续电压摆幅(~143Hz)、3V 至6V 波动
    1. 这种波动持续存在 直到器件完全关断(下电上电)

    2. 在以下情况下发生:
      1. 负载继电器打开
      2. 有时在时随机 器件已通电
    3. 到目前为止的故障排除:

      1. 情况 电流感应电阻器 最终目的 10mΩ →无改进。
      2. 已删除 390uF 大容量电容器  TVS 二极管→无改善。
      3. 增加了 BOOT 电容器 中导出 62nF 至109nF →无改进
  2. 负载瞬态期间的大电压骤降(240µs 为~11.2V)
  3. 负载断开时瞬时关断(0V)
    1. 继电器断开负载 输出电压降至0V 然后恢复。
    2. 最初是指器件 2秒后恢复
    3. 减小 断续电容器(Cres)从2.2uF 到0.1uF 、设备 在~100ms 内恢复 ,但 瞬时0V 关断仍然存在。
    4. 其他尝试次数:
      1. 减小 软启动电容器 中导出 33nF 至10nF →无改进。
      2. 互换了 继电器 排除机械问题→无改进。

其他意见:

  • 其他基于 LM5088的转换器(相同设计的16V 和28V)在相同的测试设置下工作正常。
  • 为了排除测试设置问题、我们使用实验室工作台电源(32V)进行了测试、并且该设置工作正常。
  • 仅当使用基于 LM5088的32V 转换器时、才会出现该问题。

我希望就这些问题的现状提供任何见解或建议:

  1. 负载瞬态问题、需要尽可能减少过大的电压骤降
    1. 示波器图像 Atachede2e.ti.com/.../2.Load-Transient.zip
  2. 如何防止负载断开时瞬时器件关断(0V)、  
    1. 示波器图像  Atachede2e.ti.com/.../3.Device-Shutdown-after-disconnection-of-load-_2D00_Initially.zipe2e.ti.com/.../3.Device-Shutdown-after-disconnection-of-load-_2D00_Improved.zip
  3. 如何在下电上电时消除随机中断(输出端摆幅为10V、速率为~143Hz)

    1. 示波器图像 Atachede2e.ti.com/.../1.-Continios-Voltage-Swing-at-143Hz.zip

请告诉我任何建议、以改善这些问题。

提前感谢您!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    连续电压摆幅:看起来这是在轻负载下正常运行,或者系统不稳定。 出现类似断续波形的波形。 负载断开后的器件关断-Initially.zip 与此波形类似。 请与 VOUT 一起测量电感器电流、并检查问题是否由不稳定或轻负载条件下正常运行所导致。  

    负载瞬态期间的大压降:看起来负载电感很强或负载电缆很长。 请使用短电缆连接电阻负载

    意外关断:请同时测量 EN 和 RES 引脚电压、并确认问题是否由断续模式保护引起。  

    您使用的是 EVM 吗? 如果没有、我建议在 EVM 上测试您的元件选择。 此外、请分享电路板照片。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    Im 仍在 检查你提到的东西,我会尽快回来给你.

    Im 未使用 EVM、但设计取自 EVM、我随附了 BOM、让我知道特别应注意什么。  e2e.ti.com/.../6712.BOM.pdf

    here.e2e.ti.com/.../Board-Images.zip 随附电路板照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    我们会检查原理图和布局、并尽快答复您。

    谢谢、

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    原理图相关 : Webench 显示了这些补偿值的设计不稳定。 您可以尝试以下操作

    Rcomp 从13.3k 更改为36.5k 左右

    Ccomp 将10nF 更改为大约3.3nF

    关于布局:  有两个关键环路:Cin->FET->Inductor->Cout 和 Cin->FET->Diode。 建议将电感器、二极管和 FET 靠近放置、以尽可能减小这些环路的尺寸。 在当前布局中、它们相当远。 我建议遵循与数据表中给出的示例布局类似的操作。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Niranjan!

    感谢大家的关注。 我目前正在按照您的建议修改布局。 我还会记录补偿值、运行一些测试、并让您随时发布信息。