工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用 LED 引脚 指示 充电状态。 但全部10种模式都无法正常工作。 有时、BQ500212A 在每种模式下都会输出错误的波形。
例如:
模式2:黄色为 LED_1、蓝色为 LED_2。 现在的电池正在充电。 因此、LED 波形如下面的捕获图所示、这是正常现象。

但偶尔、波形会变为低于以下状态。 但电池状态不变。

我想知道您是否遇到过这种问题。 任何建议都将不胜感激。 谢谢!
Rayna
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用 LED 引脚 指示 充电状态。 但全部10种模式都无法正常工作。 有时、BQ500212A 在每种模式下都会输出错误的波形。
例如:
模式2:黄色为 LED_1、蓝色为 LED_2。 现在的电池正在充电。 因此、LED 波形如下面的捕获图所示、这是正常现象。

但偶尔、波形会变为低于以下状态。 但电池状态不变。

我想知道您是否遇到过这种问题。 任何建议都将不胜感激。 谢谢!
Rayna
Rayna
尊敬的 Bill:
随附原理图。 您可以帮助检查一下吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../BQ500212-SCH.pptx
Rayna

你好、Rayna
1uf 上电容和下电容的含义是什么? [/报价]在查看原理图时、C24为1uF BPCAP 至 GND。 C23 1uF 和 C222 2.2uF BPCAP 至 VDD。
[引述 userid="417933" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488152/bq500212a-led-pin-issue/5756632 #5756632"]目前设计为1uF 至 GND、1uF 至 VCC、您有何建议更改? [/报价]是否未安装 C222?
LED 模式在上电时设置。 每次开机时、您是否会看到不同的 LED 行为?
你好、Rayna
开机时、客户表示 LED 正常。 [/报价]开机正常。 您是否在充电周期的稍后阶段看到问题?
在上电时以及器件处于低功耗模式(循环开/关)时读取 LED 模式电阻器。 它可能会在启动时误读电阻器。