This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:LED 引脚问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488152/bq500212a-led-pin-issue

器件型号:BQ500212A

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 LED 引脚 指示 充电状态。 但全部10种模式都无法正常工作。 有时、BQ500212A 在每种模式下都会输出错误的波形。

例如:

模式2:黄色为 LED_1、蓝色为 LED_2。 现在的电池正在充电。 因此、LED 波形如下面的捕获图所示、这是正常现象。

但偶尔、波形会变为低于以下状态。 但电池状态不变。  

我想知道您是否遇到过这种问题。 任何建议都将不胜感激。 谢谢!

Rayna

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rayna

    以前未出现此问题。  这看起来 LED1 (绿色)会进入快速闪烁、通常与故障状况相关。  但这不适用于模式2。

    LED 模式在上电时设置、BQ500212A 将读取 LED_MODE 引脚并相应地设置模式。

    客户是否有可以查看的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    随附原理图。 您可以帮助检查一下吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../BQ500212-SCH.pptx

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rayna

    我将检查您的原理图。

    在上电时读取 LED 模式引脚并设置 MODE。  启动时可能出现问题、并且 LED 模式设置不正确。

    需要注意的一点是 BPCAP 引脚35上的电容器网络。  是否可以使用1uf 上电容器和下电容器进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    1uf 上电容器和下电容器的含义是什么?   目前设计的电容为1uF 连接到 GND、而电容为1uF 连接到 VCC、您建议进行什么更改?  

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rayna

    1uf 上电容和下电容的含义是什么?  [/报价]

    在查看原理图时、C24为1uF BPCAP 至 GND。  C23 1uF 和 C222 2.2uF BPCAP 至 VDD。   

    [引述 userid="417933" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488152/bq500212a-led-pin-issue/5756632 #5756632"]目前设计为1uF 至 GND、1uF 至 VCC、您有何建议更改?  [/报价]

    是否未安装 C222?

    LED 模式在上电时设置。  每次开机时、您是否会看到不同的 LED 行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    否、未安装 C222。 上电时、客户表示 LED 正常。  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rayna

    开机时、客户表示 LED 正常。  [/报价]

    开机正常。  您是否在充电周期的稍后阶段看到问题?

    在上电时以及器件处于低功耗模式(循环开/关)时读取 LED 模式电阻器。  它可能会在启动时误读电阻器。