主题中讨论的其他器件:AM625SIP、 AM625
工具/软件:
具有为 AM652SIP 供电的 TPS6521902 PCB 的设计、因此具有建议的设置。
监视 buck1 (蓝色)、buck2 (红色)、buck3 (绿色和 INT 引脚(黄色)我看到这很奇怪
无论是来自未上电应用条件还是来自相同的序列
使用激活的按钮输入打开但系统关闭6秒、然后按下1秒。
正如所见、buck3在某种程度上与 buck2同时部分运行、这很奇怪、因为
应延迟4.5ms。 因此、检测到错误(risidual 电压)、然后检测到 PMIC
进行了放电断电、重试后没有问题。 U-Boot 会确认这一点
PMIC 生成了有关 buck3上此 ridual 电压的错误标志。
为什么选择
第一个 buck3状态是启用的,我无法解释-你有任何想法,如何可以避免这种情况。