This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC 在上电期间具有奇怪的 buck3行为

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492416/tps65219-pmic-having-a-strange-behaviour-of-buck3-during-power-up

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM625SIPAM625

工具/软件:

具有为 AM652SIP 供电的 TPS6521902 PCB 的设计、因此具有建议的设置。

监视 buck1 (蓝色)、buck2 (红色)、buck3 (绿色和 INT 引脚(黄色)我看到这很奇怪

无论是来自未上电应用条件还是来自相同的序列  

使用激活的按钮输入打开但系统关闭6秒、然后按下1秒。

正如所见、buck3在某种程度上与 buck2同时部分运行、这很奇怪、因为

应延迟4.5ms。 因此、检测到错误(risidual 电压)、然后检测到 PMIC

进行了放电断电、重试后没有问题。 U-Boot 会确认这一点

PMIC 生成了有关 buck3上此 ridual 电压的错误标志。  为什么选择

第一个 buck3状态是启用的,我无法解释-你有任何想法,如何可以避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    看起来为 Buck2和 Buck3供电的电源轨有一条泄漏路径。

    DVDD3V3是否应用于 BUCK2之前的处理器?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    今天上午刚刚测量、是的、由 PMIC 的 GPO2启用的 DVVD3V3在初始状态期间开启、因为 GPO2引脚在首次尝试/启动失败后首先禁用 DVVD3V3。 GPO2设置为低电平之前的时间接近首次尝试/上电后的100ms。 这样一来、出现这种首次残余电压误差似乎是不可避免的。 该图显示了 GPO2信号(黄线)。  如上所示为蓝色、红色和绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    我们需要找出 Buck2和 Buck3电源轨之间的泄漏路径。 电路板未通电时、是否可以测量这两者之间的阻抗?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    由于我们使用 AM625SIP 且 DDR-RAM 位于 CPU 顶部、因此 Buck2 (DVVD_1V8)和 Buck3 (VDDS_:DDR (1.1V))之间没有其他外部连接。 问题在于启动时的 GPO 不保持为"0"、因此启用了外部 DVVD3V3。 在示波器图上显示约100ms 后、GPO 首先正常。 如果 PMIC 始终加电并通过短按按钮强制开启、这种情况也是相同的。 我认为我们可以通过尽快将 PMIC 中涉及的寄存器复位到 UBoot 中来缓解该问题、但这种行为不是我从 TPS6521902的 DS 中读取的内容、该内容旨在与 AM625SIP 一起使用

    我使用200mV 来测量电压、测量 B2和 B3之间达到4MegOhm 的阻抗。

    此致

    Jørgen μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    GPIO2是 PMIC 上电后出现的第一个信号、这由外部负载开关用于提供 DVDD3V3。

    我不确定您希望如何通过复位寄存器来缓解该问题。  

    您是否与 AM625团队确认了上电要求或由 Buck3通过 Buck2上的电源轨上拉而供电的电源轨?

    如果没有 AM625、PMIC 的行为将不会是这样。 对于 TPS6521902、Buck3将在 Buck2上电后3ms 出现。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    是的、我知道无论 PMIC 启动结果如何、GPO2都会启动。 如果启动失败、则稍后会将其下拉。

    延迟1ms 的解决方案或选通 GPO2和 DVDD1V8 (BUCK2)是否可以解决漏电流->检测到残余电压的问题?

    通过复位 PMIC 错误寄存器、可以避免稍后进入引导过程的错误消息。

    此致

    Jørgen μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    我不确定、但我认为您需要了解当 Buck2通电时 Buck3为什么会被拉高。

    此外、为什么 GPIO2在上电时有所下降?

    上文提到、GPIO2在启动时不会保持在0、从而启用外部 DVDD3V3、但这是预期行为。 PMIC 上电时、GPIO2是第一个出现的信号。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    由于我们将 PMIC 和 AM625SIP 与 DDR-RAM 一起使用、因此这些电源域之间没有外部连接(当然 PMIC 除外)。  

    我进行了设置、可以自动强制 PMIC 关断、然后在按下按钮后不久再次开启。 所有这些都是在电源不断施加到 PMIC 和 DVDD3V3的负载开关(由 GPO2控制)的情况下完成的。 这是为了确定我是否会遇到通常难以捕捉的其他错误。 我将返回结果。

    此致

    Jørgen μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    当然、请告诉我结果。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    在相同的条件下是否进行了数千次启动->关断->启动:始终为 PMIC 供电。 结果始终相同:1.st 序列失败、下一个正常。 这也不例外。 我认为这目前是可以接受的、我们可以清除在 Linux 引导之前设置的寄存器、从而避免错误。 我仍然认为我看到这个问题很奇怪、因为我们使用的 PMIC 版本02、该版本旨在与我们使用的 CPU (AM625SIP)配合使用。 因此、如果其他客户有相同的问题并且可能有解决方案、我当然希望在此主题中提供注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    很抱歉、但很高兴为您提供了解决方法。

    我在 TPS6521902上没有听到任何这样的问题。 您能否咨询 AM625团队以了解他们是否可以想到可能会发生的事情?  

    LDO4、LDO1和 LDO3电源轨如何上升?

    如果此序列正常、您可以尝试在启动后通过 I2C 禁用 Buck2和 Buck3、然后仅启用 Buck2并监控 Buck3电压。

    Sathish