This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:询问 EN 引脚漏电流

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479069/tpsi3050-q1-inquiry-about-en-pin-leakage-current

器件型号:TPSI3050-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 TPSI3050QDWZRQ1、并查看其数据表。 但是、当 EN (使能)引脚悬空或拉至逻辑电平时、我找不到有关该引脚漏电流的任何信息。

您能否提供 TPSI3050QDWZRQ1在整个工作温度范围(即-40°C 至+125°C)内以2线和3线模式工作的 EN 引脚的典型和最大漏电流规格 

感谢您的支持。

此致、
Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您联系有关 EN 引脚漏电流导通的问题 TPSI3050-Q1。  

    有一个1M Ω 下拉电阻  EN 引脚到 VSSP  这会导致漏电流与成正比 EN   保持悬空或拉至逻辑电平时的引脚电压(Ven/1MOhm)。

    两线模式下使能 数据表的这一部分表示启动和稳定状态下最小(RPXFR = 7.32k Ω)和最大(RPXFR = 20k Ω)功率传输设置的引脚电流:  

    三线模式下、 通过供电 VDDP  并在时传输到次级侧 EN 被切换、数据表指定了此处 VDDP 上的预期电流:  

    请注意、在 两线模式下、 通过供电 EN 引脚、然后对连接到的外部电容充电 VDDP (确定 EN 引脚电流)  在向次级侧供电之前(如数据表中所述):

    该团队正在调查 整个温度范围内的预期漏电流、并将在24小时内回转。

    谢谢你。

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    您是否从团队获得了有关  整个温度范围内预期漏电流的任何信息? 我对该器件的3线模式配置更感兴趣。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您的跟进。 您是否可以确认器件所需的预期漏电流状态(已禁用或已启用)?  

    假设器件在2线模式下启用、整个温度范围(-55°C→ 150°C)内的最大电流如下所示 :  

    启动时:

    IEN_START、MAX = 33 mA  

    在稳定状态下:

    RPXFR = 7.32 kΩ

    IEN、Max = 2.1 mA  

    --------------------------------

    RPXFR = 20 kΩ

    IEN、Max =  7.4 mA   

    请注意、TI 不保证这些值、因为它们不在数据表中。 这些值应仅用作设计参考。

    谢谢你。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    抱歉、我上一个问题中有一个拼写错误、我想查找在器件的整个工作温度范围内以3线模式运行时 EN 引脚的漏电流。 我已经编辑了前一个问题。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您的澄清。 我们预计 在器件的工作温度范围内、3线模式下 EN 引脚的漏电流会低于上述2线模式的值。  

    在我结束时、我已邀请相关团队成员寻求答案、并在我们结束时与他们保持联系。

    在此之前、请注意3线模式下整个温度范围内的漏电流预期如下:

    禁用器件:

    IEN、Max = VEN/1MOhm→ {Ven < VIL}

    启用的器件:

     Ien、Max →ó n  待调查  

    谢谢你。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    您是否有任何更新来消除器件整个工作温度范围内 EN 引脚的漏电流?

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您耐心等待内部团队努力模拟整个温度范围内的 EN 引脚泄漏。

    我已升级此问题、预计下周初会有更新。 为了帮助您尽快获得这些数据、请随时给我发送电子邮件: h-alsahhaf@ti.com

    此致、

    Hussain