工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 TPSI3050QDWZRQ1、并查看其数据表。 但是、当 EN (使能)引脚悬空或拉至逻辑电平时、我找不到有关该引脚漏电流的任何信息。
您能否提供 TPSI3050QDWZRQ1在整个工作温度范围(即-40°C 至+125°C)内以2线和3线模式工作的 EN 引脚的典型和最大漏电流规格 ?
感谢您的支持。
此致、
Manoj。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 TPSI3050QDWZRQ1、并查看其数据表。 但是、当 EN (使能)引脚悬空或拉至逻辑电平时、我找不到有关该引脚漏电流的任何信息。
您能否提供 TPSI3050QDWZRQ1在整个工作温度范围(即-40°C 至+125°C)内以2线和3线模式工作的 EN 引脚的典型和最大漏电流规格 ?
感谢您的支持。
此致、
Manoj。
您好、Manoj、
感谢您联系有关 EN 引脚漏电流导通的问题 TPSI3050-Q1。
有一个1M Ω 下拉电阻 EN 引脚到 VSSP 这会导致漏电流与成正比 EN 保持悬空或拉至逻辑电平时的引脚电压(Ven/1MOhm)。
在两线模式下、 使能 数据表的这一部分表示启动和稳定状态下最小(RPXFR = 7.32k Ω)和最大(RPXFR = 20k Ω)功率传输设置的引脚电流:

在三线模式下、 通过供电 VDDP 并在时传输到次级侧 EN 被切换、数据表指定了此处 VDDP 上的预期电流:

请注意、在 两线模式下、 通过供电 EN 引脚、然后对连接到的外部电容充电 VDDP (确定 EN 引脚电流) 在向次级侧供电之前(如数据表中所述):

该团队正在调查 整个温度范围内的预期漏电流、并将在24小时内回转。
谢谢你。
Hussain
您好、Manoj、
感谢您的跟进。 您是否可以确认器件所需的预期漏电流状态(已禁用或已启用)?
假设器件在2线模式下启用、整个温度范围(-55°C→ 150°C)内的最大电流如下所示 :
启动时:
IEN_START、MAX = 33 mA
在稳定状态下:
RPXFR = 7.32 kΩ
IEN、Max = 2.1 mA
--------------------------------
RPXFR = 20 kΩ
IEN、Max = 7.4 mA
请注意、TI 不保证这些值、因为它们不在数据表中。 这些值应仅用作设计参考。
谢谢你。
此致、
Hussain
您好、Manoj、
感谢您的澄清。 我们预计 在器件的工作温度范围内、3线模式下 EN 引脚的漏电流会低于上述2线模式的值。
在我结束时、我已邀请相关团队成员寻求答案、并在我们结束时与他们保持联系。
在此之前、请注意3线模式下整个温度范围内的漏电流预期如下:
禁用器件:
IEN、Max = VEN/1MOhm→ {Ven < VIL}
启用的器件:
Ien、Max →ó n 待调查
谢谢你。
此致、
Hussain
您好、Manoj、
感谢您耐心等待内部团队努力模拟整个温度范围内的 EN 引脚泄漏。
我已升级此问题、预计下周初会有更新。 为了帮助您尽快获得这些数据、请随时给我发送电子邮件: h-alsahhaf@ti.com。
此致、
Hussain