主题中讨论的其他器件: TPS543C20
工具/软件:
您好:
用于 TPS543C20A 的 PSpice 模型 SLUM671.ZIP 是否 支持可堆叠模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
用于 TPS543C20A 的 PSpice 模型 SLUM671.ZIP 是否 支持可堆叠模式?
尊敬的 Cheong:
在 PSPICE 中未实现 API/BB、但实现了两相可堆叠模式选项。 有两种方法可以建模堆叠配置:
1.如上所述、对堆叠配置进行建模的最简单方法是使用一半的输出电流和一半的输出电容来仿真单个器件。 这对两相配置中的器件性能进行了建模
2.使用2个器件、以下是两相堆叠模式的测试台示例和仿真结果
e2e.ti.com/.../Pages-from-TPS543C20_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_Report.pdf
此致、
Britton
您好 Britton、
Thaks 为你的善良的答复。 我尝试用第二种方法进行仿真, 还没有修复。 无论我在较低 I LOAD 下尝试什么、电感器上的电流都会达到~50A。 当电感器处电流达到>50A 时、立即看起来关断。
从您的结果来看、我无法清楚下面的底板。
问题1: 从 slum671.zip 下载的组件看起来是 TPS543C20ARVF_TRANS。 您的 pdf 将其指定为 TPS543C20_TRANS。 都是相同的模型。
问题2: V2在模型中是电源、其上升时间为2ms。 仿真结果显示源在500us 时达到12V。 在600us 后导通。 结果似乎不匹配、仿真电路也不匹配。
无论如何、我尝试在电源饱和后打开 TPS543C20。 结果不是我的期望。
以下是我的仿真结果。 如您所见、无论我调整了压摆率和 I LOAD、L 处的电流都达到>50A。 然后、关闭。


问题3 数据表中的图33说明主器件仅检测 Vout。 您的示例描述了主从通过 RSP 和 RSN 感应 Vout 的情况。 哪一个是正确的?
谢谢、
Cheong
你好,让我有时间检查模型,以确保在线模型是最新的。 同时、请使用选项1来使用单个器件对2PH 设计的预期性能进行仿真。
对于 Q3)在堆叠配置中不需要连接到从器件 RSP/RSN、您可以在此处找到与数据表类似的示例: https://www.ti.com/lit/ug/sluubl7a/sluubl7a.pdf?ts = 1744391154282&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS543C20EVM-869
此致、
Britton