This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A、PSPICE、可堆叠仿真

Guru**** 2350350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498330/tps543c20a-tps543c20a-pspice-stackable-simulation

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

工具/软件:

您好:

  用于 TPS543C20A 的 PSpice 模型 SLUM671.ZIP 是否 支持可堆叠模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheong:  

    我们通常通过仿真总 COUT 一半和负载电流一半的单个电压轨来模拟堆叠式设计。

    请告诉我 这是否适合您

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的迅速回复。 没有在我的工作台上固定。 仿真结果未达到我的预期。

    当电感纹波超过50A 时、它似乎会进入故障状态、而当修改 Rload 或替换为其他类型时、这种情况有些奇怪。

    您能否将堆叠式仿真 DSN 作为 TPS543C20A 的官方软件发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheong:  

    此处的用例是什么? 您是否仅仿真 TPS543C20A 以了解其在特定条件下的堆叠模式性能?  

    因为堆叠器件 共享一半的输出电流。 我们通常使用单个器件(设置为独立模式)、一半的输出电流 和一半的总输出电容来模拟器件的堆叠行为-这应该 可以不会出现任何问题。  目前没有任何计划发布其他 TPS543C20A 型号

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    我的目的必须是在删除堆叠设计之前模拟堆叠模式。

    无论如何、我认为 TPS543C20A 在模式控制方面存在问题。

    根据数据表、15.4k、121K、181K、8.66k、78.7K 也是一种独立模式。  

    根据我的实验、它仅在 API 关闭/BB 关闭模式下工作。  

    您是否会确认模式是否有效?

    谢谢、


    Cheong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheong:  

    在 PSPICE 中未实现 API/BB、但实现了两相可堆叠模式选项。 有两种方法可以建模堆叠配置:

    1.如上所述、对堆叠配置进行建模的最简单方法是使用一半的输出电流和一半的输出电容来仿真单个器件。 这对两相配置中的器件性能进行了建模

    2.使用2个器件、以下是两相堆叠模式的测试台示例和仿真结果

     e2e.ti.com/.../Pages-from-TPS543C20_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_Report.pdf

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    Thaks 为你的善良的答复。 我尝试用第二种方法进行仿真, 还没有修复。  无论我在较低 I LOAD 下尝试什么、电感器上的电流都会达到~50A。 当电感器处电流达到>50A 时、立即看起来关断。

    从您的结果来看、我无法清楚下面的底板。

    问题1:  从 slum671.zip 下载的组件看起来是 TPS543C20ARVF_TRANS。  您的 pdf 将其指定为 TPS543C20_TRANS。 都是相同的模型。

    问题2: V2在模型中是电源、其上升时间为2ms。 仿真结果显示源在500us 时达到12V。 在600us 后导通。 结果似乎不匹配、仿真电路也不匹配。  

    无论如何、我尝试在电源饱和后打开 TPS543C20。 结果不是我的期望。

    以下是我的仿真结果。 如您所见、无论我调整了压摆率和 I LOAD、L 处的电流都达到>50A。 然后、关闭。     

    问题3 数据表中的图33说明主器件仅检测 Vout。 您的示例描述了主从通过 RSP 和 RSN 感应 Vout 的情况。 哪一个是正确的?

    谢谢、

    Cheong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,让我有时间检查模型,以确保在线模型是最新的。 同时、请使用选项1来使用单个器件对2PH 设计的预期性能进行仿真。

    对于 Q3)在堆叠配置中不需要连接到从器件 RSP/RSN、您可以在此处找到与数据表类似的示例: https://www.ti.com/lit/ug/sluubl7a/sluubl7a.pdf?ts = 1744391154282&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS543C20EVM-869 

    此致、
    Britton