工具/软件:
你好
VI 具有多个原型、BQ25619充电器用于为锂离子电池(Tandiran 1550A)充电。
电池充电电流设置为100mA、终止电流设置为20mA。
VI 会遇到这种情况、即在电池充满电时、充电器芯片有时不会指示充电完成、即状态引脚4保持低电平。
我当时监测到电池电压和电流、并观察到4.1V 电压和低于20mA 的电流。
你知道为什么会发生这种情况吗? 我在下面添加一个原理图快照。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
VI 具有多个原型、BQ25619充电器用于为锂离子电池(Tandiran 1550A)充电。
电池充电电流设置为100mA、终止电流设置为20mA。
VI 会遇到这种情况、即在电池充满电时、充电器芯片有时不会指示充电完成、即状态引脚4保持低电平。
我当时监测到电池电压和电流、并观察到4.1V 电压和低于20mA 的电流。
你知道为什么会发生这种情况吗? 我在下面添加一个原理图快照。
此致
你好 Mike
寄存器值的快照:
INPUT_CURRENT_LIMIT (0x00)= 0x37
位7 (EN_HIZ) = 0
位6 (TS_IGNORE) = 0
位5 (BATSNS_DIS) = 1
位[4:0](IINDPM_CODE) = 0x17
CHARGER_CONTROL_0 (0x01)= 0x1a
位7 (PFM_DIS) = 0
位6 (WD_RST) = 0
位5 (BST_CONFIG) = 0
位4 (CHG_CONFIG) = 1
位[3:1](SYS_MIN) = 0x5
位0 (MIN_VBAT_SEL) = 0
Charge_Current_Limit (0x02)= 0x85
位7 (保留) = 1
位6 (Q1_FULLON) = 0
位[5:0](ICHG_CODE) = 0x5
PRECHG_AND_TERM_CURR_LIM (0x03)= 0x00
位[7:4](IPRECHG_CODE) = 0x0
位[3:0](ITERM_CODE) = 0x0
BATTERY_VOLTAGE_LIMIT (0x04)= 0x30
位[7:3](VBATREG_CODE) = 0x6
位[2:1](TOPOFF_TIMER) = 0x0
位[2:0](VRECHG) = 0
Charger_control_1 (0x05)= 0x8e
位7 (EN_TERM) = 1
位6 (保留) = 0
位[5:4](看门狗) = 0x0
位3 (EN_TIMER) = 1
位2 (CHG_TIMER) = 1
位1 (TREG) = 1
位0 (JEITA_VSET) = 0
CHARGER_CONTROL_2 (0x06)= 0xe6
位[7:6](OVP) = 0x3
位[5:4](BOOSTV) = 0x2
位[3:0](VINDPM_CODE) = 0x6
CHARGER_CONTROL_3 (0x07)= 0x4c
位7 (IINDET_EN) = 0
位6 (TMR2X_EN) = 1
位5 (BATFET_DIS) = 0
位4 (BATFET_RST_WVBUS) = 0
位3 (BATFET_DLY) = 1
位2 (BATFET_RST_EN) = 1
位[1:0](VINDPM_BAT_TRACK)= 0x0
CHARGER_STATUS_0 (0x08)= 0x74
位[7:5](VBUS_STAT) = 0x3
位[4:3](CHRG_STAT) = 0x2
位2 (PG_STAT) = 1
位1 (THERM_STAT) = 0
位0 (VSYS_STAT) = 0
Charger_STATUS_1 (0x09)= 0x00
位7 (WDT_FAULT) = 0
位6 (BOOST_FAULT) = 0
位[5:4](CHRG_FAULT) = 0x0
位3 (BAT_FAULT) = 0
位[2:0](NTC_FAULT) = 0x0
Charger_STATUS_2 (0x0a)= 0x80
位7 (VBUS_GD) = 1
位6 (VINDPM_STAT) = 0
位5 (IINDPM_STAT) = 0
位4 (BATSNS_STAT) = 0
位3 (TOPOFF_ACTIVE) = 0
位2 (ACOV_STAT) = 0
位1 (VINDPM_INT_MASK) = 0
位0 (IINDPM_INT_MASK) = 0
PART_INFORMATION (0x0B)= 0x2C
位7 (REG_RST) = 0
位[6:3](PN) = 0x5
位2 (保留) = 1
位1 (保留) = 0
位0 (保留) = 0
CHARGER_CONTROL_4 (0x0c)= 0x75
位[7:6](JEITA_COOL_ISET) = 0x1
位[5:4](JEITA_WARM_ISET) = 0x3
位[3:2](JEITA_V2) = 0x1
位[1:0](JEITA_V3) = 0x1
此致