This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498601/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

工具/软件:

你好

VI 具有多个原型、BQ25619充电器用于为锂离子电池(Tandiran 1550A)充电。
电池充电电流设置为100mA、终止电流设置为20mA。
VI 会遇到这种情况、即在电池充满电时、充电器芯片有时不会指示充电完成、即状态引脚4保持低电平。  

我当时监测到电池电压和电流、并观察到4.1V 电压和低于20mA 的电流。

你知道为什么会发生这种情况吗? 我在下面添加一个原理图快照。

 
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在发生这种情况时发送完整的寄存器? 根据第7.3.6.3节、"如果器件处于 IINDPM/VINDPM 调节或热调节状态、则实际充电电流将小于终止值。 在这种情况下、终止被暂时禁用。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike

    寄存器值的快照:

    INPUT_CURRENT_LIMIT (0x00)= 0x37
    位7 (EN_HIZ)               = 0
    位6 (TS_IGNORE)            = 0
    位5 (BATSNS_DIS)           = 1
    位[4:0](IINDPM_CODE)     = 0x17
    CHARGER_CONTROL_0 (0x01)= 0x1a
    位7 (PFM_DIS)              = 0
    位6 (WD_RST)               = 0
    位5 (BST_CONFIG)           = 0
    位4 (CHG_CONFIG)           = 1
    位[3:1](SYS_MIN)         = 0x5
    位0 (MIN_VBAT_SEL)         = 0
    Charge_Current_Limit (0x02)= 0x85
    位7 (保留)             = 1
    位6 (Q1_FULLON)            = 0
    位[5:0](ICHG_CODE)       = 0x5
    PRECHG_AND_TERM_CURR_LIM (0x03)= 0x00
    位[7:4](IPRECHG_CODE)    = 0x0
    位[3:0](ITERM_CODE)      = 0x0
    BATTERY_VOLTAGE_LIMIT (0x04)= 0x30
    位[7:3](VBATREG_CODE)    = 0x6
    位[2:1](TOPOFF_TIMER)    = 0x0
    位[2:0](VRECHG)          = 0
    Charger_control_1 (0x05)= 0x8e
    位7 (EN_TERM)              = 1
    位6 (保留)             = 0
    位[5:4](看门狗)        = 0x0
    位3 (EN_TIMER)             = 1
    位2 (CHG_TIMER)            = 1
    位1 (TREG)                 = 1
    位0 (JEITA_VSET)           = 0
    CHARGER_CONTROL_2 (0x06)= 0xe6
    位[7:6](OVP)             = 0x3
    位[5:4](BOOSTV)          = 0x2
    位[3:0](VINDPM_CODE)     = 0x6
    CHARGER_CONTROL_3 (0x07)= 0x4c
    位7 (IINDET_EN)            = 0
    位6 (TMR2X_EN)             = 1
    位5 (BATFET_DIS)           = 0
    位4 (BATFET_RST_WVBUS)     = 0
    位3 (BATFET_DLY)           = 1
    位2 (BATFET_RST_EN)        = 1
    位[1:0](VINDPM_BAT_TRACK)= 0x0
    CHARGER_STATUS_0 (0x08)= 0x74
    位[7:5](VBUS_STAT)       = 0x3
    位[4:3](CHRG_STAT)       = 0x2
    位2 (PG_STAT)              = 1
    位1 (THERM_STAT)           = 0
    位0 (VSYS_STAT)            = 0
    Charger_STATUS_1 (0x09)= 0x00
    位7 (WDT_FAULT)            = 0
    位6 (BOOST_FAULT)          = 0
    位[5:4](CHRG_FAULT)      = 0x0
    位3 (BAT_FAULT)            = 0
    位[2:0](NTC_FAULT)       = 0x0
    Charger_STATUS_2 (0x0a)= 0x80
    位7 (VBUS_GD)              = 1
    位6 (VINDPM_STAT)          = 0
    位5 (IINDPM_STAT)          = 0
    位4 (BATSNS_STAT)          = 0
    位3 (TOPOFF_ACTIVE)        = 0
    位2 (ACOV_STAT)            = 0
    位1 (VINDPM_INT_MASK)      = 0
    位0 (IINDPM_INT_MASK)      = 0
    PART_INFORMATION (0x0B)= 0x2C
    位7 (REG_RST)              = 0
    位[6:3](PN)              = 0x5
    位2 (保留)             = 1
    位1 (保留)             = 0
    位0 (保留)             = 0
    CHARGER_CONTROL_4 (0x0c)= 0x75
    位[7:6](JEITA_COOL_ISET) = 0x1
    位[5:4](JEITA_WARM_ISET) = 0x3
    位[3:2](JEITA_V2)        = 0x1
    位[1:0](JEITA_V3)        = 0x1

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它看起来没有任何故障。 您现在是否有系统负载? 发生这种情况时、您能否绘制 IBAT、ISYS、SW 和 VBUS?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱

    系统负载出现问题、已修复并解决了问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、您可以点击 Resolved 吗?

    此致、

    Mike Emanuel