This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:半桥开关问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499754/lm5109b-half-bridge-switching-issue

器件型号:LM5109B

工具/软件:

您好、

我们将 LM5109B 用于电机驱动应用、用于驱动 H 桥电路、如下所示。





我们看到一个奇怪的问题、我们在 HI 和 LI PWM 输入之间提供了2.5uS 的死区时间、这是我们使用的电机驱动器芯片支持的最大死区时间。 但是、当我们查看 HO 和 LO 波形时、即使在 HI 引脚为低电平之后、HO 信号也保持高电平、而它保持高电平、直到 LO 开始上升。 请参见下面的波形、



黄色- HO、以 GND 为基准
粉色- LO  
青色-高
Green-LI

我们使用48V 电源为 H 桥供电。

因此、我们可以在 LO 的上升沿看到振铃、并在电路板上的其他电压和数字信号上观察到类似的振铃。

您能帮我们找出这个问题的根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biju:

    感谢您的提问! 根据您提供的波形、器件似乎按预期工作。 当 HI 被拉低时、 HO 也相对于 HS 被拉至低电平 。 随着 LO 上升、低侧 FET 导通并将 HS 下拉至0V。

    如果在器件的引脚上测量 LO、则尖峰可能是 LO 和低侧 FET 之间的寄生电感导致的。 观察到电路板上其他电压和数字信号上的振铃可能是由于 HS 从48V 变为0V 时产生的噪声(无论是在 PCB 上还是探头方法上)。 如何探测信号? 探头是否具有紧密的电感环路? 您是否能够分享该系统的布局?

    谢谢您、

    Vincent Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答。

    哎呀、我漏掉了 HO 正在下降、  
    是的、它们具有紧密的电感环路。 有趣的是、在 LT Spice 中对电路进行仿真时、我们也看到了相同的振铃。



    根据公司政策、我们无法在开放论坛中分享 PCB 布局。 我可以通过电子邮件与您共享。

    此致、
    Biju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biju:

    感谢您的答复! LT Spice 仿真中的振铃是否仅影响 LO、或者它是否影响您在实际系统中看到的电路上的其他电压和信号? 如果仿真仅在 LO 上显示这种行为、 则这可能是由于 FET 的米勒平坦区导致的、并且在物理系统中的其他电压和数字信号上观察到的振铃可能是噪声。

    我已向您发送一个朋友请求、讨论  有关此问题的布局和/或任何进一步讨论、并将关闭此主题。

    此致、

    Vincent Liew