工具/软件:
您好、
我们将 LM5109B 用于电机驱动应用、用于驱动 H 桥电路、如下所示。


我们看到一个奇怪的问题、我们在 HI 和 LI PWM 输入之间提供了2.5uS 的死区时间、这是我们使用的电机驱动器芯片支持的最大死区时间。 但是、当我们查看 HO 和 LO 波形时、即使在 HI 引脚为低电平之后、HO 信号也保持高电平、而它保持高电平、直到 LO 开始上升。 请参见下面的波形、

黄色- HO、以 GND 为基准
粉色- LO
青色-高
Green-LI
我们使用48V 电源为 H 桥供电。
因此、我们可以在 LO 的上升沿看到振铃、并在电路板上的其他电压和数字信号上观察到类似的振铃。
您能帮我们找出这个问题的根本原因吗?