This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 TPS25751 PD 控制器满足 USB 合规性 IEC62680标准

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499239/tps25751-meeting-usb-compliance-iec62680-with-tps25751-pd-controller

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、  

我们计划 在其中一个设计中使用 USB PD 控制器 TPS25751。 请查看随附的 USB 架构方框图、以供您参考。

有关该架构的简要说明:

  1. 该设计需要4个 USB 端口、其中3个是 USB SS 端口。 Qualcomm 处理器仅支持一个 USB 端口。 为了支持多个 USB 端口、使用了 PCIe 转 USB 桥接器。
  2. 该设计中有两个 Type C 端口(初级和次级)、完全支持 SS
  3. Type C 端口(主端口)之一 作为主 USB 直接与处理器连接、以进行下载和设备模式运行
  4. 有4个电源输入源:
    1. 2个 Type-C 端口、其中一个支持 PD 和通过 Type C 显示
    2. 一个扩展坞接口、具有27W 输入功率、带 USB SS/2.0接口。
    3. 一个具有12V 输入(用于充电)和 USB 2.0接口的扩展端口

Type C 连接器的 OTG 电源通过外部 OTG 电源提供。

此架构是否存在任何 USB 合规性问题?  我们正在 根据最新的 USB 标准寻找 IEC62680合规性测试。  

使用外部 OTG 电源或 PD 控制器是否遇到任何 USB 合规性问题?

谢谢、

Naveen


e2e.ti.com/.../7658.Block_5F00_Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    使用外部 OTG 电源或 PD 控制器是否遇到任何 USB 合规性问题?

    是的。  在保持 PD 通知已成功进行合约协商和稳压器调整至合约电压之间的时序关系方面存在挑战。  在您的特定方框图中、您似乎只打算从 PP5V 提供5V 电压、然后接收到2:1多路复用器。  我认为这符合我们在 GUI 中所描述的 EVM 用例。

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.0.2/

    我们正在更新文档、以反映对最新 PD 规范(3.2)的遵守情况。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的意见和更新。

    在主 USB 连接器上、我们使用处理器内部的 PD 控制器并为 OTG 馈送外部电源。 这将使我们能够使用主 USB 连接到 PC 以作为从器件访问此器件、并且软件下载看起来也变得不那么简单。 因此我们必须使用处理器的 PD 控制器。

    连接从器件时、该电源将由处理器的 GPIO 启用。

    您在此处看到了合规性问题吗? 如果是、可以在此处采用什么缓解措施来解决该问题?

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有看到问题。  如您所述、微控制器中的 PD 需要根据协商角色控制稳压器。

    此致、
    Chris