This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:功率 MOSFET 故障

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500280/tps1ha08-q1-power-mosfet-failure

器件型号:TPS1HA08-Q1

工具/软件:

我目前正在开发单通道电源开关板、  

它外形小巧(大约四分之一)、热质量有限。  

我正在尝试驱动 两个线性蜗杆电机-但我发现 、当电机到达移动终点并开始使用45安培电流时、上述器件会燃烧。  

为了使设计能够驱动30A 的启动电流、我使用 TPS1HA08-Q1的 D 型号并监控 SNS 输出-通过使能引脚手动关断。  

问题是、我看到封装在大约30-50ms 的高电流内开始损坏。 (45A)

我发现该器件会在关断发生之前清晰地燃烧。 它的热得足以熔化我用于测试的63/47焊料、这意味着温度远高于该器件的150°C 绝对最大工作温度。  

还需要注意的是、我只能用电机复制此结果-电阻负载不会产生同样的故障模式。  

有什么想法可能导致我看到的故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    从对该行为的初始描述来看、我意识到、电机具有电感元件、并且工作方式与电阻负载不同。 本应用手册中的第4节介绍了如何驱动电感性负载。 有时能量过高导致开关退磁、但这主要发生在关断时。 我不相信这是在这里发生的事情。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf?ts = 1722281853575 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

     在执行测试程序时、您使用 EVM 或备用电路板进行测试?

    您是否有我可以查看的原理图来验证此设置?

    我将利用更多信息来诊断此问题。  

    BR、  

    Alan