工具/软件:
我目前正在开发单通道电源开关板、
它外形小巧(大约四分之一)、热质量有限。
我正在尝试驱动 两个线性蜗杆电机-但我发现 、当电机到达移动终点并开始使用45安培电流时、上述器件会燃烧。
为了使设计能够驱动30A 的启动电流、我使用 TPS1HA08-Q1的 D 型号并监控 SNS 输出-通过使能引脚手动关断。
问题是、我看到封装在大约30-50ms 的高电流内开始损坏。 (45A)
我发现该器件会在关断发生之前清晰地燃烧。 它的热得足以熔化我用于测试的63/47焊料、这意味着温度远高于该器件的150°C 绝对最大工作温度。
还需要注意的是、我只能用电机复制此结果-电阻负载不会产生同样的故障模式。
有什么想法可能导致我看到的故障?