请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28910 工具/软件:
你(们)好
我正在 使用 UCC28910开发反激式转换器的缓冲器电路。 我使用了数据表中的推荐电路

当470pF C4100k Ω R5且 R4 = 33 Ω 时、电路可提供12V 的正确输出、Vs 信号看起来正常、但 关断时间开始时会产生大谐振(请参阅下图)。


为了抑制这种振荡、我尝试将 R4值增加到820欧姆、但转换器没有正确调节。 下图显示了 Vs 信号


您能帮助我了解一下 更改 这里的电阻会发生什么情况吗?