This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:缓冲器电路中用于抑制振荡的串联电阻器

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499853/ucc28910-a-series-resistor-in-snubber-circuit-to-damp-oscillation

器件型号:UCC28910

工具/软件:

你(们)好  

我正在 使用 UCC28910开发反激式转换器的缓冲器电路。 我使用了数据表中的推荐电路

当470pF C4100k Ω R5且 R4 = 33 Ω 时、电路可提供12V 的正确输出、Vs 信号看起来正常、但 关断时间开始时会产生大谐振(请参阅下图)。

为了抑制这种振荡、我尝试将 R4值增加到820欧姆、但转换器没有正确调节。 下图显示了 Vs 信号

您能帮助我了解一下 更改 这里的电阻会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我们将按照您的查询收到的顺序对您的查询进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您绘制的电路是一个 RCD 钳位器、用于保护开关节点。  如果要缓冲这种缓冲器、则需要使用 RC 缓冲器。  这可以从开关节点添加到接地端。  可以在输出整流器上添加该节点来抑制开关节点噪声。

     

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中包含关于在输出整流器上设置缓冲器的部分。  这将有助于抑制开关节点噪声、因为它通过变压器绕组耦合。  我认为使用合适的缓冲器可以减少/抑制您看到的振铃。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、