This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:需要 AAT3526 (高级模拟技术/ Skyworks)的引脚对引脚兼容 IC、实际上我使用的是 AAT3526

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499871/tps3836-need-pin-to-pin-compatible-ic-for-aat3526-advanced-analogic-technologies-skyworks-_actually-i-am-using-aat3526

器件型号:TPS3836

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在设计中使用 AAT3526 IC。


该 IC 最初由先进模拟技术(AAT)生产,后来被 Skyworks Solutions 收购

由于电源问题和可能的停产问题、我正在寻找一款完全引脚对引脚兼容的 TI 替代 IC、而无需修改现有的 PCB。

AAT3526主要规格:

项目 规范
封装 SOT-143 (4引脚)
输出 推挽、低电平有效复位
手动复位引脚 器件
工作电压 1.2V ~ 5.5V
复位时间 大约为150ms

是否有任何与 AAT3526的引脚排列和功能完全匹配的 TI IC?

非常感谢您的建议。

谢谢!