请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3836 工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在设计中使用 AAT3526 IC。
该 IC 最初由先进模拟技术(AAT)生产,后来被 Skyworks Solutions 收购。
由于电源问题和可能的停产问题、我正在寻找一款完全引脚对引脚兼容的 TI 替代 IC、而无需修改现有的 PCB。
AAT3526主要规格:
| 项目 | 规范 |
|---|---|
| 封装 | SOT-143 (4引脚) |
| 输出 | 推挽、低电平有效复位 |
| 手动复位引脚 | 器件 |
| 工作电压 | 1.2V ~ 5.5V |
| 复位时间 | 大约为150ms |
是否有任何与 AAT3526的引脚排列和功能完全匹配的 TI IC?
非常感谢您的建议。
谢谢!