This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:命令 GPO 使用情况。

Guru**** 2578785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499999/ucd90320-command-gpo-usage

器件型号:UCD90320

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们有一个新工程希望将 UCD90320用于系统电源管理。

我知道 LGPO 引脚可以为系统设计支持逻辑输出。

如果我将 H10引脚设置为 GPO (命令 GPO)、

我只找到了 L /H / Hi-Z、如下图所示。

我只在相关表中找到 LGPO 引脚,我找不到 GPO 引脚。

如果我将引脚 H10连接到 CPLD、并将其配置为命令 GPO。  

系统开机时 H10的行为如何? 直接输出3.3V ?

如果您可以分享一些 GPO 使用 示例 ,那将是我的 grate。

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    命令的 GPO 非常简单。 它不能用于依赖项(开/关)、逻辑 LGPO 的输入。

    输出由软件控制。 如果您将其配置为高电平、则一旦 UCD 完成上电、输出就会保持高电平、直到您使用 GPIO 命令将其强制为低电平。

    我需要您提供更多背景信息、以便我可以帮助您。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiche  

    谢谢,你的反馈。

    所以命令 GPO 只能 在主机(CPU) 可用时使用、并通过 PMBus 控制 GPO 寄存器、对吗?

    另一件事是 TI GUI ,铁路名称将在某些时候恢复到默认值,甚至我用 XML 文件保存配置。

    PIN 配置正确、但网络名称恢复为默认值。

    我用同一台电脑编辑这个代码,  你知道原因吗?

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在为这些命令 GPO 编程 UCD 时、您设置了默认值。 如果没有主机、UCD 将为这些 GPO 输出任何默认值。

    您是否使用同一台计算机?

    此致

    颐和