This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的外部电芯均衡电路确认

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488476/bq40z50-external-cell-balancing-circuit-confirmation-for-bq40z50

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在为 BQ40Z50设计一个外部电芯均衡电路、因此需要确认我们的均衡电路是否正确实施。 我们的目标均衡电流为20mA。

请帮助您查看我们的电路并确认设计是否正确? 如果需要进行任何调整、请告知我们。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    已分配此问题、并将在可能的情况下予以解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题已被推至更高的优先级、很抱歉您最终遇到的任何问题

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、我没有看到外部电芯平衡结构中有任何明显的错误。 下图来自 bq40z80 TRM、但是外部电芯平衡应采用相同的结构设计。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持。