工具/软件:
我使用 WebBench 生成升压设计、设计如下所示。 我期待开发、想知道我是否可以获得硬件布局或与此设计类似的内容、评估板或开发板。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
以下链接将带您了解采用 UCC28950的600W 评估模块。 为了使其与您的设计类似、您需要使用整流二极管更改 SR FET。 您可以通过 TI.com 订购。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02
您可能会在参考设计库中找到满足您确切需求的元件。 以下链接将为您提供参考设计库搜索引擎。 只需输入输入输入输出功率要求、然后点击"Enter"。 搜索引擎将查找可满足您需求或符合您需求的设计。
https://www.ti.com/reference-designs/index.html
请注意、这些参考设计无法订购、但会为您提供 Gerber 文件、原理图和 BOM、以便您可以自行构建参考设计。 您还可以修改设计以满足您的特定需求。
此致、
您好:
很抱歉、电源设计服务尚未设计可满足您特定需求的电源。
SLUB02即使降低了可用作基础设计的电压、也能进行基本设计。 要使其提高电压、您只需更改变压器匝数比。
因此、您设计的输入电流要低得多、并且其初级电流将远大于设计建议值。 因此、您不能按原样使用它。 但是、您可以使用它来评估系统性能并为设计布局提供指导。
由于 TI 尚未设计满足您需求的参考设计、因此您必须自行设计。 以下链接将为您提供一个应用、而不是使用 UCC28950进行相移全桥的分步设计过程。 里面有指向 Excel 工具的链接、该工具与应用手册一同提供。 您应该能够使用此工具进行符合您需求的设计。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、