This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072以更高的电流充电。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500136/bq24072-bq24072-charging-at-much-higher-current

器件型号:BQ24072

工具/软件:

您好!

我正在使用 BQ24072RGTT 为3.7V Lipo 电池充电。

ISET 约为0.75A、而是以输入电源可以处理的最大电流为电池充电。

例如、如果我使用实验室电源并将 I 设置为5V 2A、则充电电流为2A。

电量监测计确认电流流向电池、指示我有一个-2000 mA ish。

然后我注意到、除非我将电源电流限值降至1.5A 以下、否则充电 LED 不会亮起  

例如、如果我将实验室电源设置为0.7A、那么充电 LED 会亮起、而当我将实验室电源电流限制设置为2A 时、充电 LED 会熄灭。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    感谢您的联系。

    bq24072的绝对最大输入电流额定值为1.6A。 如果充电器从电源汲取了完整的2A 电流、则 会超出规格 并可能造成损坏。

    在2A 测试之前、充电器可能已损坏、但运行2A 也可能导致问题发生。

    澄清一下、充电器的输入电流是否始终等于输入电源的电流限制? 例如、如果 电源设置为1A、充电器是否消耗1A 电流?

    此外、有多少电路板显示了这种行为? 如果这里有另一个根本原因、我肯定想弄清楚。 但是、超过绝对最大额定值后、损坏现在是一个真正的可能性。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    到目前为止、我已经测试了4块主板、所有主板都显示了相同的问题。

    从头开始、使用新板、电源设置为5V、1A (max)、我看到电源达到电流限制、电压降至4.4V (由于电流限制)。

    充电指示灯亮起!

    如果我进一步增大充电电流、比如达到1.6A 或更高、充电 LED 就会熄灭。

    电流限制为750 mA、因此我认为充电不起作用。

    正如您所说、我不想增加电流限制以避免芯片发生损坏。

    以上行为在4个 PCBA 上都存在。

    标记为 CKP 338

    AKFP (我想)

    安装的零部件是否可能不正确?

    谢谢您、

    Francesco