工具/软件:
您好!
我正在使用 BQ24072RGTT 为3.7V Lipo 电池充电。
ISET 约为0.75A、而是以输入电源可以处理的最大电流为电池充电。
例如、如果我使用实验室电源并将 I 设置为5V 2A、则充电电流为2A。
电量监测计确认电流流向电池、指示我有一个-2000 mA ish。
然后我注意到、除非我将电源电流限值降至1.5A 以下、否则充电 LED 不会亮起
例如、如果我将实验室电源设置为0.7A、那么充电 LED 会亮起、而当我将实验室电源电流限制设置为2A 时、充电 LED 会熄灭。
可以帮帮我吗?