This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:我有一些组合赢得背光灯&# 39; t be on

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500537/tps92380-i-have-some-combinations-the-backlight-won-t-be-on

器件型号:TPS92380

工具/软件:

我设计了一块安装了 TPS92380的电路板、但我发现、当与 LCD 结合使用时、某些组合打开了背光灯、而某些组合不打开。
我已确认 LCD 或电路板电路未损坏。
您认为可能是什么原因?
请帮帮我。


VOUT =大约13V (正常时)、大约8V (当 NG 时)

SW =关于1.2MHz (当正常时)、 无法测量、混乱(当 NG 时)

e2e.ti.com/.../5164.Calculation-for-TPS-92380-Parameters-Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您还可以上传您的原理图吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick-San。
    对不起,我已经解决了。
    Vboost (max)太小了。

    我更改了 R1和 R2、使 Vboost (max) 比最大 LED 灯串电压高3V 至5V。