This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:短路延时时间过长问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498273/bq76952-short-circuit-time-delay-too-long-issue

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的专家:

一个客户在使用 BQ76952、遇到一些短路延迟时间过长的问题。  他们设置了延迟时间120us、但实际结果仅为10ms。  您可以帮助查看原理图和配置文件并告知哪里不正确?

e2e.ti.com/.../7317.gg.csv

最好的 Rgds

Stanley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何关于该请求的更新?

    Stanley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    您是否测量了 SRP/SRN 引脚上的电压?  

    您可能导致响应时间变慢的过滤? 您能否发送.gg 文件和 SRP/SRN 引脚的波形?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    请关闭此主题并通过电子邮件支持此案例。

    BRS

    KIAN