请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
尊敬的专家:
一个客户在使用 BQ76952、遇到一些短路延迟时间过长的问题。 他们设置了延迟时间120us、但实际结果仅为10ms。 您可以帮助查看原理图和配置文件并告知哪里不正确?

最好的 Rgds
Stanley
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.