This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:Re:直流/直流转换器电路中电感器出现异常发热现象。

Guru**** 2490165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499115/lm5177-re-anomaly-heating-phenomena-of-the-inductor-in-dcdc-converter-circuit

器件型号:LM5177

工具/软件:

您好、Stefan。

它看起来像之前的标签被关闭了。

所以、把信息贯穿到新主题中。

我们将 N 沟道晶体管栅极电阻更改为0欧姆。

它是有效的。 在更改值之前,异常加热电感器小于 VIN=20.8V,

更改该值后、即使 VIN=26V、也不会出现这种现象。

我们非常感谢您的支持。

此致、

Oku 悟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    抱歉、我不确定我是否理解了实际问题。

    请您提供更多信息、说明哪些功能不起作用、以及您的期望。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。

    我们在的主题中讨论过  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446780/lm5177-anomaly-heating-phenomena-of-the-inductor-in-dcdc-converter-circuit/5661606#5661606

    那么就存在电感器异常发热的问题。

    当 VIN 为高电平(超过19.5V)时、会发生此现象。

    正如您提到的、这种现象是由于电流环路而发生的

    CSA/CSB 线路的输出受到干扰。

    因此、我们使用10 Ω 和120pF 制作了 CSA/CSB 线路的滤波器。

    接下来、SW 节点靠近 CSA/CSB 的布线、因此请切断线路并使用重新连接

    导线穿过空气(不在 PCB 上)

    之后、您建议使用缓冲器结构。 所以我们做了。

    结果是在一些变化之前,VIN>19.5V phenome 发生,经过一些变化,

    VIN>20.8V 出现表型。 所以有一点改进,但还不够。

    最后、我们还想对缓冲器做一些额外的更改、但我们更改了栅极驱动

    电阻来定义的。

    此致、

    Oku 悟

    最终原理图和波形结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    因此、如果理解正确、前两个图像位于返工之前、第二个图像位于返工之后。

    因此结果要好得多、尤其是电感器电流、符合预期。

    在其他信号上看到的振铃可能是由于探头的连接(具有大接地环路)造成的。

     

    我的理解是您仍然会看到电感器会在更高的输入电压(>20.8V)下发热、对吗?

    但这只存在于 少数几块 PCB 上-对吧?

    它会加热多少?

    您能否 在中分享 SW1和 SW2的示波器图以及中看到电感器发热的设置的电感器电流。 (共享良好和不良器件的示波器图) -显示几个开关周期~ 5-8。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。

    >那么我的理解是您仍然会看到电感器在更高的输入电压(>20.8V)下会发热-对吗?

    答案是"否"。  将电阻值从 R201更改为 R204后、为0欧姆更改为3欧姆、

    当 VIN=25或26V 时、电感器不会发热。

    >但这只在 少数几个 PCB 上-对吗?

    是的、没错。 8个 PCB 中的2个存在此现象。 类似的7个电路位于同一 PCB 上、

    唯一的输出电压不同、但只有这24V 产生电路始终发热。

    >它会加热多少?

    超过100 C (212 F)。 (改进前)

    改进后约为35°C (95°F)

    >您能否 在中分享 SW1和 SW2的示波器图以及>电感器加热的设置中的电感器电流。 (共享良好和不良器件的示波器图) -显示几个开关周期~ 5-8。

    这些图片怎么样。 这些是同一 PCB 的图片。 在改进之前、然后

    改进后(我们没有良好的 PCB。)

    然后进行改进

    黄色=电感器电流 Sky blue = Q50的可能栅极? 粉色= Q52的可能门

    改进后

    黄色=电感器电流 天空蓝色= SW1粉色= SW2绿色= Q50的栅极

    此致、

    Oku 悟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    真的很抱歉、但我仍然有理解问题。

    让我试着说明在哪里:

    1.

    我问:  >那么我的理解是您仍然会看到电感器在更高的输入电压(>20.8V)下会发热-对吗?

    您已回答:  答案是"否"。  ...

    =>  现在一切都好了-至少这是我在这里阅读的内容

    2.

    我问:  >它会加热多少?

    您已回答:   超过100 C (212 F)。 (改进前)

    改进后约为35°C (95°F)

    =>  现在一切都好了-至少这是我在这里阅读的内容

    3.

    您已回答:   这些图片怎么样。 这些是同一 PCB 的图片。 改进之前和改进之后(我们没有良好的 PCB。)

    =>  我们没有良好的 PCB "的含义。  -  所有 PCB 现在都在故障?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。

    我们的答案似乎让您感到困惑。

    我们制造了8个 PCB ,然后6个 PCB 是好的(没有电感器是加热),

     我们已经将产品交付给 客户这些 PCB。  (另一个 PCB 由我们拆分

    分析失败。)

    我们仅消耗一个 PCB (电感器升温)。 现在、我们只有一个 PCB。

    此致、

    Oku 悟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢更新-现在更好地了解。

    因此、在这种情况下、我预计 PCB 上的一个或多个元件会损坏、并会先尝试更换它们。

    我建议首先更换 MOSFET (所有功率级)、然后检查这样的解决方案是否是发热问题。

    接下来是控制器 LM5177。

    此致、

     Stefan