请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用从 TI 网站下载的 TPS54560瞬态模型对降压转换器电路进行仿真。 但是、该模型无法按预期工作、无法实现所需的5V 输出。
您能帮助我解决这个问题吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.