This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:模型输出不符合预期

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498664/tps54560-output-of-model-is-not-as-expected

器件型号:TPS54560

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用从 TI 网站下载的 TPS54560瞬态模型对降压转换器电路进行仿真。 但是、该模型无法按预期工作、无法实现所需的5V 输出。

您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay

    感谢您对我们产品的关注!

    您能否详细说明您所面临的问题? 您使用的是 TINA 还是 PSPICE for TI?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    如前所述、我将对连接到上述聊天中的典型应用电路进行仿真。 (TPS54560数据表中直接提供)。

    我使用 PSpice for TI 工具进行仿真。 下面附加了相同的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay

    看起来器件未启用。 EN 引脚电压显示为47.75mV。 您可以尝试一次瞬态仿真吗?   

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    是的、我仅在瞬态模式下进行仿真。  

     我将使用 TI 的瞬态模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay

    让我来试一下

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay

    这对我来说很有用

    请先尝试运行启动。 希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare