工具/软件:
您好:
我得到了2024年夏季的样片(我认为是首批样片)、有些芯片无法启动。
48V 输入、200uF 输出电容器、dv/dt = 0.6V/ms。
一些芯片尝试启动、输出保持在10V 左右、在5秒(数据表限制为5秒)内非常缓慢地增加、然后将故障置为有效。 电流在200mA 附近(不达到 I START_UP = 0.56A)、TEMP 引脚不会增加 、指示25°C (amb)。 芯片似乎尝试调节 dv/dt in 输出、但它是可不稳定的并且卡住。
我尝试增加/减少大量的 dv/dt、没有变化。 如果我使用30uF 输出电容器、它就可以正常工作。
更换芯片后、使用200uF 输出电容器即可正常工作(我的电路板由 PCB 制造商组装、因此不是手动组装、而是会因过热而损坏芯片)。
您是否知道 TPS1685存在任何设计问题?
此致、
Clement