This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685不启动#39

Guru**** 2489695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494232/tps1685-tps1685-doesn-t-start

器件型号:TPS1685

工具/软件:

您好:

我得到了2024年夏季的样片(我认为是首批样片)、有些芯片无法启动。

48V 输入、200uF 输出电容器、dv/dt = 0.6V/ms。

一些芯片尝试启动、输出保持在10V 左右、在5秒(数据表限制为5秒)内非常缓慢地增加、然后将故障置为有效。 电流在200mA 附近(不达到 I START_UP = 0.56A)、TEMP 引脚不会增加 、指示25°C (amb)。  芯片似乎尝试调节 dv/dt in 输出、但它是可不稳定的并且卡住。

我尝试增加/减少大量的 dv/dt、没有变化。 如果我使用30uF 输出电容器、它就可以正常工作。

更换芯片后、使用200uF 输出电容器即可正常工作(我的电路板由 PCB 制造商组装、因此不是手动组装、而是会因过热而损坏芯片)。

您是否知道 TPS1685存在任何设计问题?

此致、

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:  

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是否有任何更新?

    我还有另一个电路板、它会随机触发故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    很抱歉耽误你的时间。  

    1.更换芯片时,问题消失了?

    2.请分享原理图和布局进行审查。  

    我建议使用最新的器件。 请分享您对器件的顶部标记。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    1 -是、使用另一个芯片、工作正常

    2-见2图片在附件,原理图它将需要是私人的,如果你可以给一个私人的电子邮件。

    我可以订购新样片、但我想确保您一方不存在芯片设计错误。

    此致、

    Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:  

    谢谢。 请通过 e2e 私人聊天分享原理图。

    此致  

    Kunal Goel