请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 主题中讨论的其他器件:TPS25961、 TPS2596
工具/软件:
您好的团队、
客户希望详细了解主动电流限制类型和断路器类型之间的差异。
1、选择哪个零件的关键因素是什么?
2. 8.3.5.4短路保护对我来说不太确定。 在稳定状态下、当 输入电流超过 ISC 时、器件会检测为输出短路、ISC 应小于 IFT。 IFT 存在的原因是什么?
3. 可调阈值(ILIM)范围为0.5A 至6A。客户是否可以在特定用例中设置<0.5A? 会发生什么情况呢?

此致、
Hayashi