This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:工作电流限值与断路器间的关系

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500044/tps25947-active-current-limit-vs-circuit-breaker

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25961TPS2596

工具/软件:

您好的团队、

客户希望详细了解主动电流限制类型和断路器类型之间的差异。

1、选择哪个零件的关键因素是什么?

2. 8.3.5.4短路保护对我来说不太确定。 在稳定状态下、当 输入电流超过 ISC 时、器件会检测为输出短路、ISC 应小于 IFT。 IFT 存在的原因是什么?

3. 可调阈值(ILIM)范围为0.5A 至6A。客户是否可以在特定用例中设置<0.5A? 会发生什么情况呢?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    Unknown 说:
    2.  8.3.5.4短路保护对我来说不确定。 在稳定状态下、当 输入电流超过 ISC 时、器件会检测为输出短路、ISC 应小于 IFT。 IFT 存在的原因是什么?

    可扩展的快速跳变(SFT)提供可配置的短路保护限制、而固定快速跳变(FFT)提供固定限制。 存在机制也略有不同。 FFT 基于主 FET 上的压降和用于测量该压降的比较器进行工作。 SFT 基于电流监测和比常规限流机制更快的切断机制。

    [quote userid="404214" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500044/tps25947-active-current-limit-vs-circuit-breaker  可调阈值(ILIM)范围为0.5A 至6A。客户是否可以在特定用例中设置<0.5A? 会发生什么情况呢?  [/报价]

    该器件不会提供可靠的限流功能。 该器件不是为低于0.5A 的电流限制而设计、因此工艺角也会导致很多器件差异。 如果需要较低的电流限制、我推荐使用 TPS2596或 TPS25961。

    此致、
    Arush