This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:调试故障

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499703/tps61196-debugging-fault

器件型号:TPS61196

工具/软件:

您好:

我的设计有问题、无法确定问题所在。 LED 将不会亮起。 我在主 SOC 上使用内部上拉电阻、FAULT 引脚在通过使能引脚启用后很快变为高电平。

我没有示波器。 我使用万用表检查了 OVP 电压、结果显示为+5V。

我将附上原理图进行检查、希望提供任何反馈。

e2e.ti.com/.../3122.Untitled.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、在启动期间测量 VLED 和 IFB 引脚上的电压(使用万用表)时、它会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    当 FAULT 引脚被拉高时、这是一个很好的方法、可以逐个检查您的电路是否符合 DS 表2中列出的故障条件。 我检查了原理图、看起来没有大问题。 您能否仔细检查电路板以查看是否出现意外短路/开路?

    您提到、将万用表连接到 VLED 和 IFB 上时、电路工作正常、对吧? 它显示的电压是多少? 它是否适用于所有4个有源串?  

    此致、

    Hongjia