请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 工具/软件:
您好:
我的设计有问题、无法确定问题所在。 LED 将不会亮起。 我在主 SOC 上使用内部上拉电阻、FAULT 引脚在通过使能引脚启用后很快变为高电平。
我没有示波器。 我使用万用表检查了 OVP 电压、结果显示为+5V。
我将附上原理图进行检查、希望提供任何反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我的设计有问题、无法确定问题所在。 LED 将不会亮起。 我在主 SOC 上使用内部上拉电阻、FAULT 引脚在通过使能引脚启用后很快变为高电平。
我没有示波器。 我使用万用表检查了 OVP 电压、结果显示为+5V。
我将附上原理图进行检查、希望提供任何反馈。