This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何使用直流电源进行测试?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485695/bq76952-how-can-i-test-using-a-dc-power-supply

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我阅读了 EVM 用户手册、其中说明我可以通过在 BAT-和 V16之间连接直流电源来测试该模块、但我没有 EVM 模块。 我是否仍然可以在没有 EVM 的情况下执行此操作、以及如何使用直流电源来测试6s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    t 我可以通过在 BAT-和 V16之间连接直流电源来测试该模块、但我没有 EVM 模块。 我是否仍然可以在没有 EVM 的情况下执行此操作[/报价]

    我对这一发言有点困惑。 您是否询问是否可以在没有 EVM 模块的情况下测试该模块? 或者、您是否询问是否可以在没有 EVM 模块的情况下测试 BQ76952? 如果是后者、则可以在不使用 EVM 模块的情况下在您自己的定制板上测试 BQ76952。  

    [引用 userid="645615" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485695/bq76952-how-can-i-test-using-a-dc-power-supply ]如何使用直流电源测试6s。  [/报价]

    若要仅使用6S、请遵循此 电芯连接常见问题解答表16-3. 端接未使用的引脚 选择磁性元件。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alexis!! Im 很抱歉、我在解释事情方面不是最好的。 我想知道如何在不使用电池且仅使用直流电源的情况下测试 IC。 我看到在 EVM 模块上、直流电源连接到 Bat+和 VSS、这是合理的、我只想知道是否可以使用 IC 本身执行相同的操作。 如果没有电池连接到 IC、并且我使用直流电源来模拟整体 BAT+和 BAT-电源、如何连接它? 我相信它比我想的要容易很多,但是我想确保我不会损坏芯片,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的澄清。 您只需使用不含实际电池的电源来测试 EVM。 但是、如果您不打算使用 EVM 本身、并希望使用电源进行测试、则需要安装电阻器、以"估算"您希望系统拥有的电池数量。 请参阅  图5-10. 引脚配置原理图  从 EVM 用户指南中、并参阅右侧的"电池仿真器"。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alexis 我有点困惑、我尝试了这种情况、但现在发生的是、当我提供低于3V 的电压时、CHG 引脚很低、并且任何高于3.7V 的电压、我的 CHG 引脚输出相对于我的输入电压的电压。 我认为这是因为没有运行任何代码、并且 IC 是独立的、但我不确定。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    很可能是由于电池组顶部电压降至低于、器件进入 SHUTDOWN 模式  Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage 。 更多有关这方面的信息、请参阅 第7.5节"关断模式" 一些文档。

    当 CHG FET 驱动器关断时、CHG 引脚会放电至 BAT 引脚电平。 中对此进行了进一步讨论 第16.5节" FET 驱动器关断"  电源电压。 

    为了确认这一点、您是否要检查 REG18电压和 TS2引脚电压?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、还可以、有一定的意义。 REG18生成1.8V 电压、我的 TS2引脚未提供任何电压。 我将 TS2连接到接地的10k Ω 电阻器。 我获得了适当的 CP1电压、使用电阻梯的系统的电流约为0.015A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    如果器件要进入 SHUTDOWN 模式、则 TS2应保持悬空。 如果您的器件正在进入 SHUTDOWN 模式并且 TS2引脚保持低电平、则该器件将进入软关断状态。 如果 REG18进入关断模式、则该值应为0V。  

    如需更多信息、请参阅以下常见问题解答:
    1. 软关断常见问题解答
    2.关闭常见问题

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我固定了电阻梯、对于我的3s 系统、现在在电阻器上看到的是3.7、7.4和11.1。 Reg18为1.8V、TS2现在悬空。 CHG 仍然很高、不知道原因。 我很困惑。 也许我错过了 TRM 中的某些内容、但如果只有 CHG FET 开启、寄存器开启且 TS2悬空、IC 将处于哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    第7节"运行模式"  可以帮助您确定器件所处的模式。  

    此致、
    Alexis