工具/软件:
我阅读了 EVM 用户手册、其中说明我可以通过在 BAT-和 V16之间连接直流电源来测试该模块、但我没有 EVM 模块。 我是否仍然可以在没有 EVM 的情况下执行此操作、以及如何使用直流电源来测试6s。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Miguel、
t 我可以通过在 BAT-和 V16之间连接直流电源来测试该模块、但我没有 EVM 模块。 我是否仍然可以在没有 EVM 的情况下执行此操作[/报价]我对这一发言有点困惑。 您是否询问是否可以在没有 EVM 模块的情况下测试该模块? 或者、您是否询问是否可以在没有 EVM 模块的情况下测试 BQ76952? 如果是后者、则可以在不使用 EVM 模块的情况下在您自己的定制板上测试 BQ76952。
[引用 userid="645615" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485695/bq76952-how-can-i-test-using-a-dc-power-supply ]如何使用直流电源测试6s。 [/报价]若要仅使用6S、请遵循此 电芯连接常见问题解答 和 表16-3. 端接未使用的引脚 选择磁性元件。
此致、
Alexis
你好 Alexis!! Im 很抱歉、我在解释事情方面不是最好的。 我想知道如何在不使用电池且仅使用直流电源的情况下测试 IC。 我看到在 EVM 模块上、直流电源连接到 Bat+和 VSS、这是合理的、我只想知道是否可以使用 IC 本身执行相同的操作。 如果没有电池连接到 IC、并且我使用直流电源来模拟整体 BAT+和 BAT-电源、如何连接它? 我相信它比我想的要容易很多,但是我想确保我不会损坏芯片,谢谢!
您好、Miguel、
很可能是由于电池组顶部电压降至低于、器件进入 SHUTDOWN 模式 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage 。 更多有关这方面的信息、请参阅 第7.5节"关断模式" 一些文档。
当 CHG FET 驱动器关断时、CHG 引脚会放电至 BAT 引脚电平。 中对此进行了进一步讨论 第16.5节" FET 驱动器关断" 电源电压。
为了确认这一点、您是否要检查 REG18电压和 TS2引脚电压?
此致、
Alexis