请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7800 工具/软件:
您好:
数据表仅指定了0C 及以上的运行条件。
该器件是否可用于0C 以下的工业应用? 预期的近似行为降级是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
数据表仅指定了0C 及以上的运行条件。
该器件是否可用于0C 以下的工业应用? 预期的近似行为降级是什么?
谢谢
是的,在低温下的启动问题是非常常见的部分的时代。 在发生启动问题之前、许多器件的裕度都低于额定值、这是非常小的裕度。 这是一个旧芯片、因此遗憾的是、我们没有超出特定工作温度规格的可靠数据。 我很担心。
现代芯片在低温下的性能要好得多(我们通常速率为-40°C)、在这种情况下、如果可能、我建议切换。 如果您让我们了解您的封装和所需的规格、我很高兴能为您找到可直接替代器件。