This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7805是否可以在0°C 以下使用?

Guru**** 2490615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496498/lm7800-can-lm7805-be-used-below-0c

器件型号:LM7800

工具/软件:

您好:

数据表仅指定了0C 及以上的运行条件。  
该器件是否可用于0C 以下的工业应用? 预期的近似行为降级是什么?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    它不会损坏器件、但它超出了建议范围、因此将不再保证 EC 表值。 基本上、通过展示低于数据表中0°C 限值的典型行为的多个图形、预计输出精度会更低、静态电流会更高且压降会更高:

    如果您需要亚零应用、我们始终可以为您找到一个类似的零件、设计用于在这些条件下更可靠地工作。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在器件无法启动/正常工作的风险? 浏览论坛后、似乎来自类似设计时代的器件在低温下可能出现一些启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在低温下的启动问题是非常常见的部分的时代。 在发生启动问题之前、许多器件的裕度都低于额定值、这是非常小的裕度。 这是一个旧芯片、因此遗憾的是、我们没有超出特定工作温度规格的可靠数据。 我很担心。

    现代芯片在低温下的性能要好得多(我们通常速率为-40°C)、在这种情况下、如果可能、我建议切换。 如果您让我们了解您的封装和所需的规格、我很高兴能为您找到可直接替代器件。